处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Google建议先以Android SDK设计Glass App

Google建议先以Android SDK设计Glass App
来源:经济日报 时间:2013-07-29
虽然在 Google I/O 2013期间曾透露将释出对应Google Glass 的Glass Development Kit (GDK),不过目前看起来Google方面暂时尚未对外提供此项开发工具组,而希望开发者暂时先以API Level 15的Android SDK替代,并且提供部分示范内容工作参考。


根据TechCrunch网站引述Google Glass团队Alain Vongsouvanh于个人Google+透露消息,表示原订针对开发者释出的Glass Development Kit目前仍在赶工当中,因此建议开发者可以先透过API Level 15的Android SDK替代,藉此先针对Google Glass应用App进行开发。同时,Google也释出Google Glass基本功能示范内容,包含码表、水平仪、指南针等硬件功能连结等。

以目前针对Google Glass应用功能仍因为API问题而有所限制,而本身主要以Android 4.0.4平台为基础,因此对于熟悉Android平台开发者而言,搭配开发工具进行设计并不会有困难。之后仅需等Google开放相关API内容,即可配合直接存取Google Glass相关硬件资源,进而发挥更进一步的应用功能。








热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次