• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay多款产品入围“Top 101 Components”

来源:EEWORLD
时间:2013-07-29

分享至:

    2013 年 7 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司的IWAS-3827EC-50无线充电接收线圈、VCNL3020接近传感器、SMA6F瞬态电压抑制器(TVS)、P16S面板式电位计、193 PUR-SI Solar功率铝电容器和VLMU3100紫外线(UV)LED入围Electronic Design的“Top 101 Components”。

    年度获奖名单囊括前一年向该杂志读者发送的Products of the Week新闻通讯中101个的元件。

 

#8 IWAS-3827EC-50无线充电接收线圈
    采用铁粉材料的IWAS-3827EC-50符合WPC(无线充电联盟)标准,具有耐用的结构、高磁导屏蔽,效率超过70%,可对5V电压的便携式电子产品进行无线充电。器件的尺寸是38mm x 27mm,比标准48mm x 32mm IWAS-4832FF-50 Rx线圈小33%。

#21 VCNL3020接近传感器
    VCNL3020是全集成的接近传感器,把一个红外发射器、光电二极管、信号处理IC、16位ADC全部集成进小巧的4.85mm x 2.35mm x 0.83mm表面贴装封装里。这款器件节省空间,支持易用的I2C总线通信接口,具有中断功能和一个集成的外置发射驱动器。

#40 - SMA6F TVS
    SMA6F系列TransZorb® TVS采用SlimSMA™ DO-221AC封装,具有0.95mm的低外形,在10/1000μs和8/20μs下分别可承受600W和4kW的高浪涌,具有优异的钳位能力。SMA6F TVS比传统SMA封装的器件薄50%,而占位保持兼容,抗浪涌能力则高出50%。

#73 - P16S面板式电位计
    P16S是业界首款包含可变电阻的面板式电位计,并把开关装进内置旋钮里。器件具有紧凑、全密封和密封面板结构,针对在小尺寸设计内要求体积、速度、强度和电压控制的军用、专业音响和工业应用而设计。

#74 - 193 PUR-SI Solar功率铝电容器
    193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器在50℃下的额定电压为500V,+105℃下的类别电压为450V。器件瞄准在无负载情况下会出现电压的太阳能电池应用,具有长使用寿命,在+105℃和100Hz下的额定纹波电流高达2.52A。

#82 - VLMU3100 UV LED
    VLMU3100 UV LED定位于包括粘合剂固化等各种各样的应用,可用作水银蒸汽灯的固态替代方案。器件在20mA下的典型发光强度为11mcd,典型波长为405nm,3.2V正向电压可实现低功耗。

VISHAY简介
    Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。

标签 二极管 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻