处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MTK推出全球首款三卡三待3G智能手机方案

MTK推出全球首款三卡三待3G智能手机方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-26

【导读】MTK全球首款三卡三待(Triple SIM)3G智能手机解决方案,高度整合并优化系统架构,提供业界的通话稳定性,不仅将三卡功能发挥到极致,在低功耗的前提下,更大幅降低信号接收不良或是接通后断线的状况。此解决方案已获LG Optimus L4II采用,日前已于巴西正式上市。

全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) 今天宣布,因应新兴市场对于多卡漫游的巨大需求,推出全球首款三卡三待(Triple SIM)3G智能手机解决方案。此解决方案已获LG Optimus L4II采用,日前已于巴西正式上市。

延续在双卡双待/双通领域的技术优势,联发科技针对手机用户对于通话与数据的需求进行突破性的创新,其解决方案首次实现三张SIM卡在3G/2G移动网络中同时切换运作:用户可以将三张SIM卡放入一部智能手机中,在其中一张SIM卡进行网页浏览或数据传输的同时,也能接听任何一卡来电。

此外,联发科技三卡三待解决方案也高度整合并优化系统架构,提供业界的通话稳定性,不仅将三卡功能发挥到极致,在低功耗的前提下,更大幅降低信号接收不良或是接通后断线的状况。

LG电子产品规划部门主管Brian Kwon表示:“联发科技一直为多卡智能手机提供先进的解决方案,三卡三待就是一个好的证明。因为这些突破性的技术,我们可以推出具备更多连网选择的智能手机,让全球的消费者都可以在不同网络间任意切换手机号,从而享受更优惠的电信资费方案。”

从用户体验出发,联发科技在三卡三待手机解决方案中还开发出人性化的使用界面,不仅降低了手机制造商的设计成本,消费者也可以轻易地在手机上指定SIM卡或者是关闭此项功能,以确保通话与数据传输的资费化。

联发科技无线通信事业部总经理朱尚祖表示:“在联发科技开启双卡双待/双通的技术先河后,在许多新兴市场,多卡支持已成为智能手机的必备功能。随着越来越多先进技术与功能的开发,联发科技所提供的高效能、低功耗的先进智能手机解决方案,不但引领消费者对于移动通信以及娱乐的需求,更推动联发科技与世界一线厂商逐步建立紧密的合作关系。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次