处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Consensic推出革命性的微机电智能电容式压力传感器

Consensic推出革命性的微机电智能电容式压力传感器
来源:华强电子网 时间:2012-03-20

全世界一家数字式MEMS电容式压力传感器的厂商—美国Consensic公司,近日宣布推出革命性新型微机电(MEMS)智能电容式压力传感器CPS120。该传感器可以提供更高的精度、更低的功耗、更好的稳定性和一致性、以及工作在极端温度、湿度环境下的超强能力,因此相较于其他传统的压阻式(PRT)绝对压力传感器,CPS120更具优势。

CPS120智能压力传感器基于系统级封装解决方案(SIP),包含超小型电容式MEMS绝对压力传感单元,同时集成智能高精度数字电路(ASIC)和温度传感器

CPS120智能MEMS电容式压力传感器测量范围为30-120kPa,工作温度范围是-40oC-85oC, 并提供全温度范围的温度补偿、校准后的绝对压力输出,与其他传统的压力传感器相比CPS120 内部的ASIC增加了DSP单元,用户无需再提取EEPROM中的任何参数,而是直接输出经过温度补偿过的压力信号,减少了对外部MCU资源的占用。在对数字式I2C和SPI总线接口方便用户直接从传感器内部寄存器中读取高精度的压力和温度值。CPS120 高稳定性的14位高精度压力输出值提供0.1hPa分辨率,小于1.5hPa的绝对精度,支持30cm海拔高度变化分辨率;同时温度输出精度也小于±1oC。

CPS120智能MEMS电容式压力传感器高精度的压力和温度输出性能,是测量气压和高度应用的绝佳选择。非常方便的用在天气预报基站、小型天气预报设备中。同时,通过简单的算法可以精确的计算出某地的海拔高度, 海拔高度测量范围可达万米高空;可以用于GPS、运动手表等设备中测量大气压和高度;提供更精准的导航和移动位置服务。例如,跳伞、滑翔、登山运动中的大气压力测量和高度显示,3D-GPS的海拔高度辅助显示,高层楼宇的楼层定位等等。

CPS120智能MEMS电容压力传感器拥有极小的体积,为3mm×5mm×1.2mm的金属盖LGA封装。该封装可以实现1-2米的结构性防水

CPS120智能MEMS电容压力传感器可以提供不同的工作模式:普通模式和休眠模式。休眠模式下整个传感器的功耗低于1uA;普通模式下亦可以选择不同的采样输出频率。14bit高精度压力值转换输出时间只需18.5ms,高速模式下10bit精度压力值输出转换时间小于5ms。

CPS120以其小尺寸、低功耗的特点能充分满足在以电池供电及便携式的产品中的应用, 如GPS、运动手表、航模、智能手机、平板电脑以及其他智能手持设备。 同时,其高速转换等特点也满足了这些设备的智能化程度、拓展了的应用范围。

除了面向天气预报和智能移动设备市场,CPS120智能MEMS电容传感器同样适合医疗设备、空气环境控制系统和工业设备等领域。例如呼吸设备、睡眠辅助设备和健康监测系统等医疗设备领域;空调系统、环境监测控制系统中的压力监测、调整;以及广泛的工业设备市场。

同时Consensic 可以根据客户需求针对不同应用领域的具体要求,开发相应的高性能MEMS电容式传感器。