处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持iPhone 4S/5的蓝牙4.0贵重物品防丢器方案

支持iPhone 4S/5的蓝牙4.0贵重物品防丢器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-24

【导读】世健近利用CSR的蓝牙4.0芯片开发了一个贵重物品防丢器方案,只要贵重物品离开你20米,你的iPhone 4S/5、iPad 3/mini就会报警。目前这一防丢器方案已获国际知名品牌制造商采用,并已在市场上开始销售。

随着iphone等苹果公司的产品开始支持蓝牙4.0低功耗功能,许多配件都可以实现与iphone的无线连接。因此,采用CSR蓝牙4.0低功耗技术的相关应用开发市场也被拓宽。

授权分销商世健系统(香港)有限公司近就利用CSR的CSR1000系列蓝牙4.0低功耗芯片开发出了一款新型贵重物品蓝牙4.0防丢器方案。这个BLE完整解决方案利用无线捆绑技术将贵重物品与手机或其他移动设备相互绑定,防止贵重物品不慎丢失。目前这款BLE防丢器方案支持iPhone 4S/5、iPad 3/mini以及MacBook Air,用户只需下载一个应用软件,就可利用苹果的这些移动设备来控制防丢器。

这款低功耗蓝牙防丢器具有迷你的外形,可设置灵敏度范围在1—20米之间,当贵重物品与其分离到一定距离时会及时发出通知。同时,按下防丢器上的控制按钮也可以检测手机或其他绑定的移动设备的位置,而移动设备上安装的应用软件则可用于查找防丢器的位置,是节能与便捷的完美结合。


图:BLE leash module

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次