处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

原创方案秀:基于ZigBee Light Link协议的LED灯控方案

原创方案秀:基于ZigBee Light Link协议的LED灯控方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-24

【导读】今天“我爱方案秀”栏目为大家推荐的这款基于ZigBee Light Link协议的LED灯控方案来自深圳市信驰达科技(RF STAR),该方案基于TI CC2530芯片研发,它使用智能手机APP界面操控能够取代目前433MHz、WIFI、蓝牙等无线技术灯控方案。欢迎大家参与讨论和提问。

声明:本文为《我爱方案网》原创,未经同意,谢绝转载!

ZigBee灯控方案概况:

该方案基于TI CC2530芯片研发,它使用智能手机APP界面操控,同时支持苹果IOS及Android移动设备控制,通过智能手机、平板电脑进行多组灯控制、场景设置、亮度调节、RGB色彩还原调节及云管理模式设置。它能取代了目前市场上433MHz、WIFI、蓝牙等无线技术灯控方案,只要遵循ZLL标准协议的LED灯具都可以兼容使用。

ZigBee灯控方案主要性能指标


遥控距离:30m
遥控方式:带WiFi的智能手机〔苹果IOS、谷歌Android〕遥控
操作方式:APP界面操作
连接协议:WIFI、ZigBee
控制模式:亮度调节、RGB颜色调节、情景设置

ZigBee灯控方案原理框图:


 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次