• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

UBM深度拆解新iPad:冤家三星竟是赢家

来源:电子工程专辑
时间:2012-03-20

分享至:

根据UBM TechInsights的报告,截至2010年年底,苹果公司已销售超过150万台iPad。尽管面临摩托罗拉和三星的猛烈竞争,苹果公司依然守住75%的平板市场份额。

UBM TechInsights拿到iPad以后就尽快将它带到办公室进行拆解分析,来看看新iPad(或者说iPad 3)究竟和前任有哪些不同。有些半导体厂商成功地在一款预计会销售数千万台的设备上取得主要design win,这显然会有助于它们的业务。

UBM TechInsights的iPad拆解分析和iFixit此前进行的独立分析显示苹果公司长期合作伙伴博通再次取得多项design win(参阅电子工程专辑报道:新iPad抢鲜拆解:苹果设计艺术赏析)。高通、Cirrus Logic公司、Skyworks Solutions公司以及Triquint半导体公司也各自取得关键性design win。 同时受关注的经过改良的苹果A5处理器A5X,由于新增四核图形处理器,A5X面积比以往更大。

A5X近照

A5X尺寸约为163mm2,大于标准A5的120mm2。两款芯片都采用相同的ARM处理器内核,但A5X新增了四个PowerVR SGX542MP4图形内核,两两对称排列。

A5X像标准的A5处理器一样采用两个应用处理器内核,工作频率1GHz。但UBM TechInsights分析师表示A5X集成更多DDR接口并为控制四核GPU增加了更多电路。同时UBM TechInsights发现PowerVR SGX543MP4 GPU采用与索尼Playstation Vita相同的图形处理器内核。

标签 新iPad拆解 iPad 3 UBM iPad拆解 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻