• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联想新款无线触控鼠标采用赛普拉斯的PRoC™-UI实现Windows 8 触摸手势功能

来源:21ic
时间:2013-07-24

分享至:

 21ic讯 赛普拉斯半导体公司日前宣布,的PC供应商联想已在其新款无线触控鼠标SmartTouch N800中采用赛普拉斯的PRoC™-UI(可编程片上射频—用户界面)解决方案。PRoC-UI解决方案能以卓越的触控性能,支持Windows 8标准手势和用户定制的手势,实现常用功能,同时具有业界的无线连接性和微控制器(MCU)功能。通过在同一颗芯片上集成上述所有功能,不但降低了材料成本,还节省了电路板空间,因而能够设计出外形流畅的鼠标。

PRoC-UI将赛普拉斯业界的TrueTouch®电容式触控技术引入到联想SmartTouch N800无线触控鼠标之中,实现单指和双指的简单而精准的操作。基于赛普拉斯的 2.4-GHz WirelessUSB™-NL 射频技术,PRoC-UI能够确保在其他无线设备或微波的干扰环境中,仍然表现卓越。单芯片PRoC-UI解决方案简化了无线触控产品的设计,缩短了产品的上市进程。它还有助于降低功耗,延长电池寿命。

联想研发总监李志杰认为:“我们希望SmartTouch N800无线触控鼠标拥有顶级触控性能,赛普拉斯利用其业界的电容式触控技术帮助我们实现了流畅的Windows 8触控手势。PRoC-UI将电容式触控、无线连接性和HID微控制器功能集于一身,帮助我们理顺了设计流程,使我们不必再应付三个不同的供应商提供的三颗芯片。”

赛普拉斯数据通讯事业部全球营销高级总监Jayant Somani说:“联想作为PC界受人尊敬的领导厂商而采用PRoC-UI,是对PRoC-UI性能的佐证。SmartTouch N800无线触控鼠标展示了PRoC-UI集成的价值之所在,以及这一解决方案是如何简化设计并缩短产品上市进程的。”

赛普拉斯获奖的PRoC-UI器件拥有惊人的-87 dBm接收灵敏度(1 Mbps下)。这一增强的灵敏度能实现更远距离的操作或以更低功率传输信号。该器件具有极低的工作和待机电流,使电池寿命更长。它还具有片上模数转换器(ADC)可用于电池监控。在WiFi、蓝牙、无绳电话和微波等其他2.4-GHz干扰的环境中,仍能保持卓越的性能。PRoC-UI支持赛普拉斯正在申请专利的AgileHID™协议,能允许现有的WirelessUSB-NL客户毫不费力地快速开始设计。已有WirelessUSB-NL设计的客户可以将同一个收发器用于新的基于PRoC-UI的产品。PRoC-UI提供免费软件,可以定制终端产品。

标签 模数转换 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻