来源:PingWest
时间:2013-07-24
2011年和2012年初,美国特殊玻璃和陶瓷材料制造商康宁公司(Corning)分别发布了两段名为《A Day Made of Glass》的概念视频。视频中展示了未来人们在可触摸显示玻璃屏幕下的生活状态,窗户、镜子、厨房案板、冰箱、课桌、汽车中控台,任何有玻璃存在的地方都是可触控的屏幕。
虽然康宁对未来设想目前已有相应案例,而且康宁的技术也能够实现大部分设想。但宣传片中却忽略了一个趋势性的因素:玻璃本身由于本身特性的原因,实际上并不适合在很多地方铺设。未来的可触摸屏幕在材料选择上,塑料类的可弯曲屏幕更适合未来广泛使用的环境。
不过之前虽然有可弯曲屏幕,也有柔性触摸屏,但却没有将两者结合在一起的技术和产品。近UC Berkeley 的一个研究团队次将弯曲屏显示和触摸技术结合在了一起,虽然从视频中看其原型还太过简单和粗糙,但这已经是为未来屏幕应用开启了一扇全新的大门。
视频中展示的是一个16×16像素的新型电子薄膜,在每个像素里,都有一个晶体管、一个LED 光源和一个压力传感器。它不仅可以显示图像等信息,当手触在上面时,会根据触摸压力和面积做出相应的反馈。带领这个项目的UC Berkeley 大学电子工程和计算机科学副教授Ali Javey 称,他们通过非常负责的电子整合,将显示和压力传感器集成在单个像素中,并在相对廉价的塑料上实现了一个复杂的系统。这将使触摸显示技术更容易商业化,同时也会让未来屏幕显示设想更容易实现。
UC Berkeley 这个项目由Ali Javey 带领,其他团队成员还包括David Hwang、Zhibin Yu(于智斌)和Kuniharu Takei 。昨天(7月21日,周日)团队已在《 Nature Materials》发表了相关论文。
就像Ali Javey 说的那样,这种技术一旦商业化生产之后,将会有非常大的应用场景。基本上在任何可以贴塑料薄膜的地方,都可以贴上这种电子薄膜,而像康宁概念视频中的所有玻璃,都可以贴上这种显示薄膜,无需再替换一整块玻璃。除了康宁公司的《A Day Made of Glass》概念视频,微软、诺基亚 都有类似的概念视频,康宁概念视频2还有解说。