处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

盘点由iPhone引发的智能手机不人性化设计

盘点由iPhone引发的智能手机不人性化设计
来源:我爱方案网 时间:2013-07-23

【导读】 在当今社会中,智能手机似乎已经成为了人们的好朋友,但是这些“好朋友”带给大家的不一定都是正面的,许多所谓的“人性化设计”在现在看来并不是那么合理,下面就给大家盘点一下那些智能机设计不合理的地方!
 
一、不可更换电池

很久很久之前,那时候的手机充一次电起码可以使用三四天,手机没电只要换块电池就可以原地复活了,而自从那款革命性的苹果iPhone手机发布后,这一 切就开始改变。iPhone手机采用不可拆卸的后盖,电池被封印在机身里,要出动各种拆机工具和专业知识才能进行更换,并且私自更换电池就将意味着失去原 厂的保修服务,而找官方售后更换则意味着将要付出高昂的费用。


 
在苹果iPhone手机之后,各种Android系统的智能手机也如雨后 春笋般出现,手机的性能提升了,但带来的问题就是电池越来越不耐用。正如上面说到的,以往的功能手机电池容量只有几百毫安时,待机起码也能有三四天,而现 在的智能手机电池普遍在2000毫安时,但待机一般只有一天,个别长续航机型(电池上3000毫安时或以上)也只能勉强用两天。而且“不可更换电池”的设 计越来越普遍。消费者在这方面只能处于被动的一方。

在此根据很多使用者的意见,特别吐槽一下那些能拆后盖,但不能更换电池的手机设计,目测会有不少手机“躺枪”。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22214次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9432次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次