• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华北工控推出多接口强显示嵌入式芯片组主板

来源:华强电子网
时间:2012-03-19

分享至:

 

面对工控行业的低功耗趋势, 和客户对HDMI、LVDS显示接口的特殊要求,近日华北工控对原有的MITX-6930主板的基础上进行了升级,该主板显示接口更多,显示性能更优越。华北工控是在该行业的竞争背景情况下推出的,由于面工控行业的低功耗趋势,和客户对HDMI、LVDS显示接口的特殊要求,该主板必须兼顾结构小巧紧凑,方便嵌入诸多嵌入式设备等特点。该主板采用Intel® NM10芯片组,支持英特尔32纳米制程技术的新一代凌动处理器平台Intel® Atom™ processor N2800 /D2700)。该两款处理器平台均为双核心设计,1.86/2.13GHz主频,拥有2×512KB二级缓存,支持DDR3 1066MHz内存,容量可达4GB,且支持超线程技术,大大提高了系统的整体性能。

 

丰富的显示接口,超强的音质效果

 

MITX-6932采用了英特尔上市的凌动处理器Intel® Atom™ processor N2800 /D2700,整合了PowerVR SGX545图形核心,主板板载HDMI、VGA、DVI、LVDS四种显示接口,支持任意两个接口独立双显.高清晰多媒体显示接口HDMI,是一种全数位化影像和声音传送接口,可以传送无压缩的音频信号及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数位音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影音信号,由于音频和视频信号采用同一条电缆,大大简化了系统的安装。 结合3个音频插孔,可提供完整的音频和视频解决方案。

 

高性能的低功耗设计

 

MITX-6930主板支持英特尔32纳米制程技术的新一代凌动处理器平台(Intel® Atom™ processor N2800 /D2700),主频为1.86/2.13GHz,2×512KB二级缓存,支持DDR3 1066MHz内存,容量可达4GB,基于双核四线程设计,TDP功耗可控制在6.5W~10W,具有强大的运算能力,能够为客户提供高性能的低功耗嵌入式设计平台。  

 

小尺寸,大扩展

 

该主板尺寸为170mm x170mm,采用单电源12V输入,结构小巧紧凑,丰富的I/O接口,包括1个32位PCI连接插槽、1个Mini PCIe SSD接口 ,2个 Mini PCIe接口,可任意选择3G/SSD支持、 1个LVDS连接器、支持单通道18位LVDS接口、2个SATAII端口,其中1个和Mini PCI Express SSD卡槽可选、6个USB2.0端口、6个串行端口支持R232模式,3个音频插孔、2个千兆位以太网端口,可用于高速网络传输、 1个SIM卡槽,支持3G模块。所有接口都集成在一块紧凑型、低功耗的经济型Mini-ITX主板上,可提高外围设备的灵活扩展。

 

与新一代凌动平台的完美组合

 

华北工控新推的这款Mini-ITX 主板采用了英特尔上市的凌动处理器Atom N2800 和 Atom D2700, 性能更卓越,特别是Atom D2000系列性能相比于上一代的Atom N45x 系列、D400/500系列有相当大的提高,而功耗在得益于新工艺的引入较上一代的Atom N45x、D400/D500反而有所下降,其CPU处理功能和图形性能方面的比较如下:

 

●在CPU处理功能方面:N2000系列较之前的D400/D500系列在处理能力上提高了50%,拥有更为强大的CPU处理性能。

 

●在图形性能方面:Atom D2000系列的图形核心来自于PowerVR SGX545,硬件支持DX10.1,可提供MPEG2、VC1、AVC、H.264的高清硬件解码和Blu-Ray 2.0蓝光加速,支持独立双显和2D/3D图像 (OpenGL 3.0);整合媒体引擎支持多种格式的高清视频硬件解码 (MPEG2、VC1、WMV9、AVC、H.264),因此,总体图形性能几乎是之前的D400/D500系列的4倍.

 

MITX-6932产品特点

 

  ◆基于Intel NM10芯片组,板载Intel Atom N2800/D2700处理器

 

  ◆1条SO-DIMM插槽支持DDR3 1066MHz,支持4GB

 

  ◆VGA/DVI-D/HDMI/LVDS显示接口,支持独立双显

 

  ◆提供2个SATAII接口,1个Mini PCIe SSD接口

 

  ◆6x COM/6x USB2.0 /8bit GPIO /2x Mini PCIe

 

华北工控MITX-6932主板实现了成本、图形显示性能、尺寸和散热性能的完美平衡,并且与英特尔Atom处理器做出了美好的结合。同时MITX-6932主板成为轨道交通、信息控制、自动售票、视频、汽车、工业控制、媒体播放、自助服务等各个领域的理想选择。

 

标签 嵌入式 接口 芯片组 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻