处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

"电子皮肤"可应用于医疗健康领域

"电子皮肤"可应用于医疗健康领域
来源:cnebta 时间:2013-07-23

加州大学伯克利分校(UC Berkeley)已经开发出一种非常薄的"电子皮肤",它本质上是一个柔性的塑料传感器网络,但却能够对轻触做出反应。如果对它施加更大的压力,电子皮肤的有机发光二极管(OLED)就能够愈加发亮。该薄片基于Javey早期的半导体纳米晶体管研究而开发,并且在《自然材料》(Nature Materials)杂志上发表了一篇描述它的论文。

这种"电子皮肤"的触碰式反应,亦能面向医疗应用和交互式显示。

电子皮肤由一个薄膜晶体管、压力传感器、以及OLED组成,它们被布置在一个16x16的矩阵中,能够显示红、蓝和绿色。据研究人员表示,它们可以很容易地安装在任何表面上。

Interactive E-Skin Developed at UC Berkeley

这项研究由美国国防部高级研究计划局(DARPA)支持,除了机器人皮肤(触碰时亮起),其它可能应用到的领域还包括触屏比之和显示仪表盘(有助于控制汽车)。

共同研究者王川(音译)在新闻稿中表示,"我也可以想象它被应用于健康监测领域的手臂绷带、持续检查血压和脉搏等领域"。Javey现正在修改电子皮肤的传感器,以使其能够对温度和光照做出反应。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次