处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Aptina 为智能手机应用推传感器AR1331CP

Aptina 为智能手机应用推传感器AR1331CP
来源:中国电子网 时间:2013-07-22

近日,Aptina宣布为智能手机应用推出一款新的Clarity+ 13-Megapixel (MP)传感器AR1331CP,让手机设计师能够将手机相机的分辨率从8MP提高到13MP,同时性能丝毫不打折扣。分辨率的大幅提高需要传感器设计师将像素从1.4微米(µm)缩小到1.1µm,这样会大大降低像素性能。Aptina通过其突破性的Clarity+技术化解了这一难题,将像素灵敏度提高了两倍,同时不会生成对其他传感器制造商的类似方案产生限制的图像伪影。

Aptina总裁兼首席技术官Bob Gove表示:“Clarity+技术采用了类似于拜耳的模式,具有高保真度的清晰像素,其采集的光是标准绿色的两倍,从而大大改善捕捉到的信号。Clarity+技术提供用于将伪影和噪音从等式中去除所需的飞跃,带来OEM厂商所需的世界级图像传感器,外形紧凑,便于移动携带。”

Clarity+解决方案从整个行业的图像传感器中所普遍使用的标准2x2拜耳RGB色彩滤波模式着手,之后用经过精心优化的清晰滤波器替代了所有的绿色滤波器。该模式保存了拜耳模式的高频空间信息,去除了在大型内核(4x4)模式中使用绿色与清晰滤波器时不可避免出现的混迭伪影。绿色是通过先进的图像处理算法加以确定,这些算法运用了消减与插值技术。之后又运用了专门的减噪技术,促使低光信噪比(SNR)相较于RGB拜耳模式而言改善了3分贝(dB)。有关Clarity+技术工作原理的更多信息,敬请登录://www.aptina.com/ClarityPlusTechnology。

Aptina的AR1331CP综合运用了Clarity+技术和世界级1.1µm像素,可提供与当今8MP智能手机相机中所采用的较大1.4µm像素相当的每像素灵敏度、SNR和色彩性能。通过将相当于这些像素60%多的像素放到尺寸同样小的封装中,新款传感器将大大提升智能手机相机的图像品质。

AR1331CP现在开始提供裸芯片样品,原始输出用于支持Clarity+处理的系统。AR1331CP还可与Clarity+协处理器一起提供样品,可将独特的Clarity+图像完全处理成业界标准的相机格式,也可将Clarity+图像预先处理成拜耳模式,以实现与标准的图像及应用处理器兼容。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次