OLED即英文Organic Light Emitting Diode的缩写,中文译作:有机发光二极管。自2003年开始正式有厂家把OLED技术应用在数码相机、手机等数字产品的显示屏幕上,更进一步推进其加速发展,OLED显示器的制造和生产被各大厂家提上议事日程。从目前三星、LG、NEC等纷纷推出带有OLED的显示屏的手机就能看出OLED在显示产品的应用上超越了LCD的产品。正是因为价格和成本控制非常优良,并且具备优秀的显示效果而被很多人称之为液晶(LCD)的杀手。
OLED正是凭借了某些特殊的碳基分子可以在电荷传递过程中发射出不同颜色的光作为基本的工作原理,把这些特殊材料聚合成高分子(塑状),然后制成可用于显示的材料。OLED根据驱动方式的不同分为主动式OLED(AMOLED)和被动式OLED(PMOLED),在OLED的生产上,被动短阵技术可以采用低信息密度显示设备,而对于计算机、电视等高信息密度显示设备就需要使用主动短阵技术了。
OLED特点
OLED为自发光材料,不需用到背光板,同时视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱动电路即可达到发光、制程简单、可制作成挠曲式面板,符合轻薄短小的原则,应用范围属于中小尺寸面板。
显示方面:主动发光、视角范围大;响应速度快,图像稳定;亮度高、色彩丰富、分辨率高。
工作条件:驱动电压低、能耗低,可与太阳能电池、集成电路等相匹配。
适应性广:采用玻璃衬底可实现大面积平板显示;如用柔性材料做衬底,能制成可折迭的显示器。由于OLED是全固态、非真空器件,具有抗震荡、耐低温(-40℃)等特性,在军事方面也有十分重要的应用,如用作坦克、飞机等现代化武器的显示终端。
与LCD相比OLED的优点
OLED是当前平板显示器业界的新宠儿,很多公司都正在对此进行研发,并努力将该技术推向市场。这跟它所具有的优势是分不开的,就以OLED跟现在的LCD屏幕比较起来,我们可以发现OLED确实存在诸多的优点:
,OLED可以自身发光,而LCD则不能。所以OLED比LCD要亮得多,另外OLED对比度更大,色彩效果更加丰富;
第二,LCD需要背景灯光点亮,而OLED在需要点亮的单元才加电,并且电压很低,因此更加节能;
第三,OLED所需材料很少,制造工艺简单,量产时的成本要比LCD节省20%;
第四,OLED没有视角范围的限制,可视角度一般可达到160度,重量也比LCD轻得多。
同时OLED还可弯曲,应用范围极广。
OLED技术如何诞生?
那么OLED技术到底是什么时候出现的呢?其实早在1987年,就已经有人开始对OLED进行研究。这是受聘了Kodak公司的汪根样博士无意间发现的有机蓄电池所产生的发光现象,并从此开始了关于OLED的研究,为OLED技术迈出了步。作为出生在香港的汪根样博士不愧是我们中国人的骄傲。后来汪根样继续研究发现:在小分子有机材料中,它们与金属半导体类似,可以在电场的作用下产生发光现象,而且这些小分子的有机材料的电光转换效率非常高。在电路控制下,OLED能快速地点亮和熄灭,每秒可操作60次,亮度很高,工作电压却非常之低。
与此同时,在英国剑桥大学攻读博士的Jeremy Burroughes也在一年之后证明,大分子的聚合物也有场致发光效应。之后,Jeremy便与他的导师一起创建了剑桥显示技术公司,同样走上了研究OLED的道路,开辟了与Kodak公司截然不同的OLED研发路子。
OLED商用突破尺寸瓶颈
相比现有显示技术,OLED具有全固态、主动发光、高亮度、高对比度、超轻薄、低功耗、无视角限制、工作温度范围宽(-40℃~80℃)、可实现柔软显示等诸多优点。另外,由于OLED内没有液体分子,其抗震性能更好、耐低温、结实耐用。当前很多手机屏等10英寸以下显示产品都采用了OLED技术,而10英寸以上OLED产品极少且多为概念产品。究其原因,主要是10英寸以上OLED生产成本会陡然增加,同时可靠性、良品率也不高,不过近来随着技术地不断发展,大尺寸OLED量产商用正在成为现实。
三菱认为OLED势必取代目前液晶及等离子技术,成为下一代主流显示设备。对此,三菱在这方面一直走在行业前列,早在2010年底就向全球推出了首款OLED产品,同时也成为首个将OLED技术引入大屏幕的品牌。另外,看好这项新兴技术的厂商还有,索尼、三星、LG多个巨头也早已开始布局这一市场。三星5.5代AMOLED生产线已于2011年6月份量产,并计划启用更高世代液晶面板线量产OLED面板。LG方面则于2012年也小量生产电视用OLED面板,并在2013年投巨资发展OLED八代生产线。
另外,中国的OLED也取得突破,早在2011年12月国内首款12英寸OLED全彩显示屏于维信诺公司研制成功,这是国内首款自主研发的10英寸以上OLED显示屏,标志着我国OLED技术也将进入"大屏"时代。