处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

研华集控制与通讯为一体的可编程自动化控制解决方案

研华集控制与通讯为一体的可编程自动化控制解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-19

【导读】研华APAX-6572是集数据采集与控制技术为一体的可编程嵌入式控制器,它采用Intel Atom D510 1.66GHz处理器,2GB RAM,拥有3个千兆以太网口,2个COM端口,1个VGA和4个USB 2.0端口,专为降低设备间集成成本而开发,非常适用于工厂数据采集与控制应用和辅助控制单元。

APAX-6572采用Intel Atom D510 1.66GHz处理器,2GB RAM,拥有3个千兆以太网口,2个COM端口,1个VGA和4个USB 2.0端口。APAX-6572具备4个扩展槽,可通过连接4个APAX-5090P通讯模块,COM端口多可扩展至18个;通过连接4个APAX-5095P CANopen模块,可实现8个CAN端口;APAX-6572亦可通过扩展槽同时连接APAX-5090P和APAX-5095P两种模块。在此系统中,可多使用32个APAX 数字量采集&控制模块,多可提供768个数字量I/O,192个模拟量I/O。
 
 
主要特点:

 Intel Atom D510 1.66 GHz CPU
板载2 GB DDR2 DRAM
拥有主控制和备份控制器的冗余系统,可保证系统稳定运行
通过连接APAX-5000 I/O 模块扩展I/O
支持Windows WES7, WES2009和Windows CE
为I/O控制和通讯提供C/C++ 和.NET库
Windows CE中可通过ProConOS实时控制
2 x RS-232/422/485 (自动流控制)
3 x 10/100/1000 Mbps LAN, 4 x USB 2.0

APAX-6572将控制、信息处理和网络通讯功能整合在单一控制系统内。APAX-6572支持IEC-61161-3标准编程语言:LD, FBD, IL, SFC, C, C++ ,C#及.NET类库,为开发者提供一个开放且灵活的编程环境,编程人员可采用自己熟悉的语言来进行项目的开发,并可集中在一个控制器,控制器间无需转换语言。

为了帮助工程师及时处理故障,提升系统可用性,APAX-6572采用许多创新技术,如研华看门狗定时器,可提供报警和系统自检;硬件状态实时监控,如果发现故障被便触发报警;另外,其支持备份功能,备份系统可保证系统可靠稳定运行,当主控制器出现故障不运作时,备份系统将自动接管控制任务。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次