处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

10W LED 球泡灯取代60W白炽灯设计方案

10W LED 球泡灯取代60W白炽灯设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-19

【导读】智能照明的目标之一为提供人们如同日光般的人工光源,在整体照明市场中 ,由于LED 较传统照明具有 体积小、寿命长、耗电量小、驱动电压低、色彩纯度高等特性,因此不論在手机背光源、交通号志、汽車光源以及户外大型广告牌等都有广泛的应用。本文介绍一种可直接取代市面上60W白炽灯的10WLED灯设计方案。

  方案特色:

成品功率

10W

电源效率

85%

散热

体积

110*60mm

光学

色温

5700 K

亮度

800LM

演色性

>70


整体光效 :依您规范的规格做依据,各家都可以符合。
 
【系统方块图】

 
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22214次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9432次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次