处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

的打印机/编码器解决方案支持中央和分布式驾照制作

的打印机/编码器解决方案支持中央和分布式驾照制作
来源:21ic 时间:2013-07-18

 加拿大和美国拥有2.2亿的持照驾驶员, 两国正在寻找更经济实惠的方式发行驾照。传统上,这两个国家的驾照发行机构或采用大发行量的打印系统在一个地点集中印制这类凭证卡,或采用分布式打印模式在多个地点使用桌面打印机现场打印并发行凭证卡。现在,新型的桌面打印机/编码器能够在单一解决方案上提供了两种操作模式。

中央证卡发行解决方案的优点包括:证卡成本低;更加节省成本;简化操作人员培训和系统维护。尽管中央发行解决方案有诸多优点,但是分布式证卡打印解决方案也有其优势所在。其中显著的是,不必再管理远程证卡发行/交付流程,想即时得到驾照的驾驶员可以立即领取,让政府节省了纳税人的邮递费用。另外,分布式解决方案避免了证卡丢失的风险,同时由于所有工作都是当场完成,从而也节省了信息修改的时间。后,分布式模式还可让发行机构验证领卡人的身份。

的桌面打印机/编码器解决方案支持这两种发行模式。它结合了大型中央打印机和分布打印模式的优点,具备可靠的大批量生产能力和先进的凭证卡发行功能,同时又可降低成本,并节约所占用的空间。这类坚固耐用的桌面设备可一齐使用,以应对集中的、大批量证卡打印。或者,也可以单独使用,在指定的办公室中现场打印。驾照核发机构还可以在服务网点结合使用中央与分布式的打印解决方案,并视数量的需求对解决方案进行调整。

为提高效率,分布式发行模式需要高印量的打印解决方案,而且解决方案要易于扩展,能降低运行和服务费用,并能任意结合组件、电子或视觉防伪特征,提高凭证卡的产量和效果。分布式系统的结构可以按群组配置,以这种形式配置时,多台打印机/编码器在同一个地方连网,连续生产证卡,而产量可从中等规模开始逐步扩大。分布式系统的结构可以分散在不同地点配置,这种配置可以安全地连网,并分享一个或多个共用或集中管理的数据库。这种配置还提供了一个额外的好处,即确保有多余设备,以防有打印机出问题或需要修理。第三种选择是同时利用这两种配置的优势,整合分散在不同地点的打印机/编码器群组,这保证有冗余站点。

选择驾照打印/编码解决方案时,有若干关键标准需要考虑。是灵活的打印技术,以配合更高价值、更持久和更安全证卡的需求,例如激光刻写的聚碳酸酯证卡以及采用UHF RFID芯料和IC芯片的高级凭证卡。热转印技术尤其重要,使打印机能在各种物料的证卡上,打印出清晰分明的高清图像,其中包括带有嵌入式电子组件的证卡。

其他关键选择标准还包括系统稳定性和性能、运行便利性以及系统可扩展性。分布式证卡发行系统的模块化架构实现了更高的通用性和灵活性,只需获得满足目前或未来特定凭证卡需求的现场可升级模块即可。后,解决方案应具有大型驾照核发机构认证的追踪记录。大型驾照核发机构是指每年在几十个发行站点发放数百万张证卡的机构。

在降低成本、提高效率同时加强客户服务方面,美国和加拿大的驾照发行机构面临着越来越大的压力。就部署可靠的中央和分布式安全发行解决方案而言,的模块化、大批量打印机/编码器系统提供了很高的灵活性。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次