处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Fairchild, NXP, ON, TI四大LED驱动方案大比拼

Fairchild, NXP, ON, TI四大LED驱动方案大比拼
来源:我爱方案网 时间:2013-07-18

【导读】LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。市场上,供应商们围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。来看看Fairchild 、NXP 、ON 、TI 这四家的LED驱动方案孰优孰劣?

 Fairchild LED驱动方案

方案特色:

 
•    兼容传统 TRAIC 调光方式
•    单级 PFC 控制,PF 可达 0.92
•    效率到 84%,无需输入大电容及反馈线路
•    内建 CC/CV,CC mode 具备线电压补偿
•    输入电压范围:80 to 308VAC,工作电流:5mA
•    具有开路/短路保护,逐周期限流
 
FL7730

 
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次