处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Proterra实现了其电气系统设计与线束制造的标准化

Proterra实现了其电气系统设计与线束制造的标准化
来源:eeworld 时间:2013-07-18

   Mentor Graphics Corporation (NASDAQ:MENT)今天宣布,的零排放商业运输解决方案制造商Proterra Inc.利用Mentor Graphics®的VeSys®工具实现了其电气系统设计与线束制造的标准化设计。Proterra将利用VeSys工具设计和生产重型电驱动系统、储能系统、汽车控制系统、运输巴士与世界首款全电动、快速充电的运输巴士。

   VeSys工具是一套经优化的线束设计软件工具,以用于快速部署与减少IT占用空间。Proterra正利用VeSys Design与VeSys Harness工具来实现标准化,使布线设计数据无缝流入相关线束设计,从而提高效率,使错误率小化。

   Proterra工程经理Adam Fowlkes表示:“为了在竞争对手中取得,我们需要水准的电气集成功能以及前所未有的设计灵活性。VeSys正协助我们达成这一目标。VeSys所呈现的简单易用性与高水平的功能性、灵活性和自动化给我们留下了尤为深刻的印象。这款软件的优势包括提供了智能原理图与线束设计、材料清单生成、导线长度计算、报表与内置防错等功能。”

   Mentor Graphics集成电气系统部门的营销总监Nick Smith表示:“公共汽车对工作周期的要求非常高,因此需要高质量的工程与设计变更能力。借助VeSys,Proterra将能够设计出极其坚固耐用的电气/电子系统,并超越客户需求。VeSys不仅灵活,而且易于适应未来的变更需求,而且非常高效。特别是VeSys的自动化部件选择器与生产报表生成能力可加快设计速度,将设计过程中的众多步骤进行自动化处理。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次