处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ALCIOM用AWR软件设计复杂的宽带射频下变频器系统省时

ALCIOM用AWR软件设计复杂的宽带射频下变频器系统省时
来源:21ic 时间:2013-07-17

21ic讯 ALCIOM使用AWR 的Visual System Simulator™ (VSS)系统设计软件Microwave Office®的电路设计软件来设计宽带射频下变频器系统用于一个有严格的仪表等级规格的自定义测量仪器。

ALCIOM 的创始人及CEO ,Robert Lacoste 表示:“通过AWR 的 Visual System Simulator 和Microwave Office 软件进行自上而下的、反复的系统和电路设计和仿真的方法确实是在微波下频器系统设计成功的关键因素。它使我们从说明到工作蓝本的时间相较于传统的方法和不同的工具节省了一半的时间。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次