处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Rovi推HEVC/H.265—高质量多屏视讯传输的端对端解决方案

Rovi推HEVC/H.265—高质量多屏视讯传输的端对端解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-17

【导读】Rovi推出HEVC/H.265全套解决方案——高质量多屏视讯传输的端对端解决方案。该方案的传输的影片画质可达到「4K/2K」(3,840 x 2,160)的分辨率。此一技术不但可以支持Ultra HD的影片,频宽用量可节省约50%,即使是透过频宽有限的IP和行动网络,可提供高质量的视讯娱乐体验。

引领数字娱乐创新的乐威公司,早在今年4月已宣布推出可支持下一代视讯编码标准HEVC/ H.265的DivX Video Service—高质量多屏视讯传输的端对端解决方案。

其传输的影片画质可达到「4K/2K」(3,840 x 2,160)的分辨率。此一技术不但可以支持Ultra HD的影片,如应用于现行普及的Full HD影片,频宽用量可节省约50%,即使是透过频宽有限的IP和行动网络,可提供高质量的视讯娱乐体验。

Rovi为B2B的数字娱乐技术解决方案供货商,为消费类电子产品制造商、服务提供商、内容提供商、广告商、零售商和网站提供完整且具弹性的解决方案,从内容创建、商务管理、传送受到保护的档案,到End User透过有DivX认证的消费性电子设备来享有多屏、跨装置播放且流畅的OTT内容服务,Rovi备有完整、高质量的全方位服务。

在今年6月的COMPUTEX展会上,Rovi也用巨屏4K电视为观众展示了运用其先进编码技术压缩的HEVC超高清影片,而DIGITIMES也藉此机会特别专访Rovi大中华及南亚太地区营业董事总经理李尚信(Samson Lee),探讨前瞻视讯服务技术的未来发展趋势。以下为专访内容:

问:Rovi在今年4月正式推出支持HEVC/H.265的高质量多屏视频传输解决方案(DivX Video Service),请问与上一代产品的差异为何?

答:HEVC是全新的压缩标准,优点包括视讯档案更小、下载速度更快,即使是透过频宽有限的IP和行动网络,也能化HD串流、4K视讯内容播放,这将改变整个视讯制作与递送价值链。

Rovi在上一代的DivX Video Service采用的H.264/AVC的解决方案,支持Full HD画质,而今年则是业界推出可因应4K/2K TV的Ultra HD画质。而且,如果以此高效率视讯编码(HEVC/H.265)技术来压缩Full HD的影片,则可节省50%的位速率,预期将为在线影音(OTT)、付费影片(VOD)、行动及消费性电子产业带来直接影响。此外,今年升级版的DivX Video Service比去年更为全面,从影片压缩、加密(版权保护)、编制(Content Ingestion System),到传输和播放,服务更为完整。

问:Rovi与其它竞争对手的差异为何?

答:Rovi具多样产品,不同产品有不同的竞争对手。以DivX Plus Streaming来说,对手有Adobe、微软、Apple,不过目标市场不完全相同,例如微软、Adobe聚焦在PC市场,Apple则是和Rovi相似,经营多屏幕市场包括PC、Mobile、CE 装置,但是Apple是一个封闭的生态系统,所有相关配套都是自己生产;而Rovi则是开放的系统架构,提供方案给不同的消费性电子设备制造商,包括Samsung、LG、Sony、Toshiba等国际一线大厂。Rovi的优势是在一个更大的装置、内容生态圈内提供更安全、便利的多屏幕跨装置的使用者体验。

图1 Rovi大中华及南亚太地区营业董事总经理李尚信表示,未来信息来源将更依赖云端,下一代的内容传输技术将朝更有效利用频宽、多屏幕、跨装置、更高质量播放的方向发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次