处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

RFS将为广深港高速铁路通信网络提供隧道覆盖解决方案

RFS将为广深港高速铁路通信网络提供隧道覆盖解决方案
来源:eeworld 时间:2013-07-17

   上海,2013年7月16日 —— 日前,全球无线通信基础设施领域专家安弗施无线射频系统公司(RFS)宣布,中国智能交通系统有限公司(CIC)旗下智讯天成技术有限公司将在其为广深港(广州-深圳-香港)高速铁路香港段建设的铁路专用移动通信GSM-R系统项目中选用RFS以RADIAFLEX®泄漏电缆为基础的隧道无线覆盖解决方案,为该铁路段的无线调度、警务、海关、消防应急等专用移动通信应用提供稳定可靠、不间断的无线网络覆盖。

   广深港高速铁路是中国“四纵四横”高速铁路网络中京港高铁线路的重要一环,全长142公里,其中,香港段全线建于地底,总长26公里,起于香港西九龙止于香港与深圳边境,由香港铁路有限公司(以下简称“港铁”)承担服务与运营,预计于2015年年底通车。作为全球公认的首屈一指的铁路系统,港铁一直以安全、可靠、卓越的服务以及高效见称。铁路专用无线通信作为保障交通运营安全、提高运营效率、提升乘客满意度的关键应用,全程无间断高品质的信号连接对于交通运营来说极为重要。港铁对于香港段铁路专用通信系统的建设提出了严格要求和高期望标准。

   RFS在全球轨道交通隧道无线覆盖方面拥有丰富的系统设计和项目安装经验,拥有全面的产品和成熟的隧道覆盖解决方案,并具有业内的系统设计能力,同时在中国地铁项目上参与过地铁无线通信系统承包建设,体现出独特的服务能力。终,RFS以覆盖方案成熟、系统设计能力强和业内良好的声誉成功赢得智讯天成的信任,获得该网络覆盖合同,将与智讯天成业内的专用通信系统组成一张完整的专用通信网络为香港段铁路提供安全、可靠、高效通信保证,满足港铁对项目建设的期望标准。

   在该项目中,港铁要求专用通信网络支持885~934MHz 频段GSM-R调度系统和 380~863MHz频段内的一些其他关键应用。 对此,RFS将提供一套宽频隧道覆盖系统,支持港铁多频段多制式共用的需求。

   在广深港高速铁路建设项目上, RFS于2011年也成功为广州至深圳段的专用和公用无线通信网络提供了类似的隧道覆盖解决方案及相关技术性服务。

   智讯天成技术有限公司商务总监马威先生表示:“作为中国智能交通行业的企业,我们致力于为客户提供安全、可靠、高效的整体/专业解决方案和增值运营服务。RFS高品质的隧道覆盖解决方案将有助于我们为广深港高速铁路香港段铁路打造满足客户多层次需求的专用通信系统,实现我们的客户承诺。这也是我们在该项目中选择携手RFS的关键所在。”

   RFS亚洲地区销售与市场副总裁徐宗昌表示:“能够与智讯天成公司合作,利用我们历经重大项目实际考验的产品和隧道覆盖解决方案助力香港段铁路专用通信系统建设,我们倍感荣幸。成功赢得该项目,再次印证了我们在隧道无线覆盖技术领域的优势和服务水平。”

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次