来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-16
图为昨日央视报道画面,其中白圈处为央视报道显示的充电器。从外形看,该充电器非 苹果 大陆原装iPhone充电器。
OFweek 电子工程 网讯,“南航空姐疑因使用充电中的iPhone被电击死亡”一事有新进展。昨日央视播出的新闻画面显示,死者所用手机是iPhone 4,并非金属外壳的iPhone 5,手机两侧有明显灼烧痕迹,手机充电器非苹果大陆原装充电器。昨日,苹果公司对此未有新表态。
据央视的报道称,警方在现场发现,死者身体多处被电击灼伤,身边的iPhone 4手机正在充电,但手机的数据线、充电器及插线板都完好无损,手机也能正常开机。手机两侧均有明显灼烧的痕迹。
央视称,死者的死因是否为手机问题,警方正在进行鉴定。但截至昨天记者发稿时,警方仍未发布进一步调查结果,苹果公司也没有进一步表态。
记者注意到,从央视播出的画面来看,死者使用的充电器并非苹果大陆原装iPhone手机充电器。
电信专家项立刚表示,从目前情形看,有可能是山寨充电器的问题。“山寨充电器有可能偷工减料,电容的质量、保护电路没有做好,导致充电器的电容被击穿,220V的交流电直接进入手机电池里。”
苹果公司未有新表态
“但也有一种可能。我们知道港台、日本用110V的电压,中国大陆用220V。如果充电器是按照110V电压做的,其容纳的电压的能力会相对弱一些。有可能会出现击穿的状况。”项立刚表示。
据一手机厂商人士介绍,手机充电的时候,充电器会将220V的电压降低到5V左右。而这个电压远远低于人体能够承受的36V,因此即使手机漏电,也不会致人电击身亡。如果充电器出现故障,或者电路安全保护出现了问题,正在充电过程中的充电器确实有可能将220V的电压直接传送到手机电池里,导致人体被电击。
项立刚认为,要致人死亡还需要一个前提,就是手机也同样出现问题,电流直接传到手机外壳上了。“但在这种情况下,手机是不可能仍旧正常使用的。”央视的报道显示,死者的iPhone4手机仍能够正常开机。
此前7月14日,苹果对此事发布声明称“我们对这一不幸事件深感痛心,对死者家属致以深切慰问。我们将就此事进行彻底调查,并向有关机构提供全力配合。”
昨日苹果公司对此事未有新表态。
■ 提醒
大容量电池充电须警惕
此前媒体也披露过手机爆炸,导致使用人面部被毁的案例。有业内人士表示,超过3000毫安的电池,就是一个炸弹。
专家表示,手机电池爆炸是有可能发生的,原因是电池短路。其爆炸破坏性顶多是灼烧,瞬间放热导致用户皮肤受伤。如果手机连着充电器充电,就不排除被电死的可能。但这种概率非常小,正常手机都会有保护机制。
另外,现在手机屏幕越做越大,耗电量极速攀升,所以手机的电池容量也不断增大,甚至有的手机配备5000毫安的电池。
专家还建议用户,购买充电器、手机时,要选择大品牌,质量有保障。其次,要尽量避免在高温环境下使用。手机充电的时候,应该放在便于散热的地方。第三,尽量避免充电的时候打电话,出事的可能性非常小,但要防患于未然。第四,避免冲击、碰撞手机。
相关文章:苹果公司回应空姐疑因iPhone 5电亡