处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于Sony芯片摄像机监控解决方案探讨

基于Sony芯片摄像机监控解决方案探讨
来源:中安网 时间:2013-07-11

    高清监控的普及和发展,目前市场上较为成熟的数字高清系统方案有两大派系:

    (1)IP化压缩网络视频的解决方案,是目前高清主流解决方案;

    (2)以广播格式HD-SDI接口的非压缩视频的解决方案。今天我们主要讨论一下基于Sony芯片方案的高清网络摄像机。

    大家知道,高清网络摄像机芯片方案一般主要分为两个方面:

    (1)CCD/CMOS图像传感器;

    (2)网络编码平台。

    安防行业的高清CCD图像传感器提供厂家主要有Sony和KODAK两家,Sony提供了高130万像素和200万像素的CCD图像传感器;高清CMOS提供厂家主要有Sony、Aptina、OV、Pansonic、Nextchip等。

    安防行业的高清网络编码平台主流提供厂家有:TI、Sony、海思、安霸、智源等。

    Sony推出的“Xarina”网络摄像机方案,提供了完整的高清网络摄像机解决方案,包含前端Exmor、Exmor-R(背照技术)高清CMOS图像传感器、后端的DSP以及网络编码平台等,具有120dB的宽动态范围,支持1.3M/2MCMOS图像传感器,高达1080p@60fpsH.264/MJPEG编码,千兆位以太网无需PHY、ATR-EX、2D/3D、数字防抖、USB、SD卡接口等功能。

    高清网络摄像机采用了Sony和Aptina两家的图像传感器芯片方案,网络编码平台以TI为主,针对海思方案和Sony的“Xarina”方案,推出了全系列高清网络摄像机产品,如500万高清54/40系列、300万低照型54/30系列、300万宽动态54/31系列、200万标准54/12系列、200万宽动态54/13系列、200万低照54/14系列、130万54/11系列以及200万CCD54/51系列和130万CCD54/50系列,从像素、图像传感器类型、图像特点和市场价格及政策等几个维度来满足用户差异化的要求。

    总之,随着用户对高清监控的需求,市场上逐步形成了三种主流的高清监控解决方案,分别为960H的高线模拟摄像机、HD-SDI高清数字摄像机以及IP高清网络摄像机。三种主流的高清监控解决方案也对应着不同的芯片方案,从图像传感器技术发展来讲,主要是增强像素、提高灵敏度和宽动态范围、CMOS引进全局曝光等;从网络编码平台技术发展来讲,主要是提高处理器性能、优化编码性能、提升低照度、智能应用、丰富完善的接口等方面。

    Sony芯片模拟摄像机

    随着2009年索尼推出Effio-E平台的高线模拟芯片解决方案以来,原有基于索尼SS-IM、SS-11、SS-HQ1、SS-11XDSP方案的420线、480线、540线的模拟摄像机已逐渐淡出人们的视线,接踵而至的是Sony推出的650线高清晰度的Effio-Enhanced入门级、Effio-S标准、Effio-P(WDR)高端三个系列的摄像机芯片平台方案。

    Effio-EEnhanced平台是在索尼代Effio-E基础上发展起来的,主要改进有以下几点:

    方案差异:EFFIO-E套片是AFE(CXD4816GG)DSP(CXD4127GG),而增强型EFFIO-E是AFE(CXD5148GG)DSP(CXD4140GG);

    功耗差异:EEFIO-E主板在12VDC输入时电流为120mA,而增强型EFFIO-E是80mA,降低了1/3左右;

    增强型EFFIO-E的可靠性提高:一方面功耗降低,发热少了,另一方面,热量的分布设计更科学合理;

    增强型EFFIO-E的生产效率更高:全部采用贴片接插座,减少了后焊时间;性能差异:增强型EFFIO-E的信噪比提升;

    功能差异:增强型EFFIO-E增加了IROPTIMIZER(DAY/NIGHT菜单里的B/W子菜单),也称之为红外优化或者智能红外功能。该功能开启会在黑白模式下调整图像亮度,不会影响彩色之效果。通过按键即可启动亮点补偿(消除亮点),具体是按住按键大约3s,出提示之后按中间键执行。注意要先关闭光圈或遮蔽镜头;

    OSD差异:增强型EFFIO-E,NR(降噪)变为2DNR(数字降噪);ATR(自适应色阶再现)改为D-WDR(数字宽动态);在日夜模式的黑白子菜单下增加了IROPTIMIZER(IR自动补偿)设置,可以开/关,选择模式,设置亮度等级;

    接口:增强型的主板上增加了视频测试接口,因此主板有两路CVBS输出,而且互不影响。

    Effio-EEnhanced平台可接高低解CCD(510H/760H/960H),水平分辨率超过650线,具有2D降噪、ATR等功能;Effio-S平台只接高解CCD(760H/960H),水平分辨率超过650线,具有2D+3D降噪,ATR、慢快门等功能;Effio-P平台只接高解CCD(760H/960H),接入双速扫描CCD,可以实现宽动态功能。

    模拟产品线进行了完善的规划,将原来基于Sony低线的方案、Nextchip方案的产品,统一切换到基于SonyEffio系列平台。结合市场需求和光线应用环境,推出了基于Efiio-Enhanced平台的SN-59/30日夜型系列摄像机、基于Effio-S平台的SN-59/40低照度系列摄像机,基于Effio-P平台的SN-59/50宽动态系列摄像机,能满足用户差异化的监控要求。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次