处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

富士通获ARM公司big.LITTLE 和Mali-T624授权 用于支持消费电子应用

富士通获ARM公司big.LITTLE 和Mali-T624授权 用于支持消费电子应用
来源:21ic 时间:2013-07-11

21ic讯 富士通半导体(Fujitsu Semiconductor Limited)与ARM近日共同宣布,富士通半导体已获得ARM big.LITTLE™与ARM Mali-T624图形处理技术授权,借助ARM技术优势打造系统级芯片(SoC)解决方案。协议签署后的首个富士通SoC解决方案将整合一个双核Cortex-A15处理器与双核Cortex-A7处理器,面向一系列消费与工业设备应用以及通过屏幕图形(on-screen graphics)控制数据与程序所需的可视化系统。与此同时,四核Mali-T624 GPU可取代一部分CPU任务,不仅可改善系统电源,并可大幅加强系统的整体性能和用户体验。

ARM big.LITTLE技术解决了业内当前严峻的挑战之一:如何开发一款能够兼顾高性能和高能效的系统级芯片。big.LITTLE处理技术整合了两个ARM核心CPU集群,具备可拓展和高效率的性能表现。big.LITTLE还能够为每项任务选择匹配的处理器,而这一选择过程对电脑程序也完全适用。如想打造一个具有性能的ARM四核系统并获得高达70%的节能效果,big.LITTLE技术是有效的选择之一。消费者对视觉界面以及用户体验的期待正不断提升,而整个业界的焦点也集中在如何以高能效的方式充分满足这些需求。ARM Cortex系列CPU以及Mali系列图形处理器就是针对这一关键需求而设计,而它们的结合不仅能够实现ARM架构的优势,还能够保证系统内的每项任务都由理想的处理器进行处理。这一灵活性的实现便得益于big.LITTLE技术与市场的Mali GPU运算功能的支持。

富士通半导体高级产品业务部执行副总裁Mitsugu Naito表示:“一个同时兼具了灵活性、高性能和视觉计算的解决方案对富士通半导体来说至关重要,我们需要它来应对这个不断变化的市场。在big.LITTLE配置中的ARM Cortex具备市场的性能表现,结合Mali-T624 GPU所带来的图形运算功能,不仅是低功耗节能的技术组合,也能为终端消费设备和工业应用带来更多不同的功能以及应用潜力。”

ARM执行副总裁兼多媒体处理部门总经理Pete Hutton表示:“ARM非常高兴能够与富士通半导体建立更紧密的合作关系,我们也非常期待看到big.LITTLE技术与Mali GPU系列的结合为更广泛的终端设备提供巨大潜力。新一代ARM Cortex系列与Mali GPU系列将共同以市场的系统级能效为消费者与企业打造创新功能。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次