处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

提供2A负载电流的车用PWM稳压器A8650方案

提供2A负载电流的车用PWM稳压器A8650方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-09

【导读】Allegro 新增一款车用PWM稳压器A8650,该稳压器方案整合了高端P通道MOSFET和低端N通道MOSFET,可以提供简单补偿、出色的回路稳定性和快速的瞬态反应,是汽车市场中仪表组、HVAC、导航和音响系统等终端应用的良好选择。

Allegro MicroSystems公司宣布推出一款可调频率、高输出电流的PWM稳压器,该稳压器整合了高端P通道MOSFET和低端N通道MOSFET。Allegro A8650整合电流模式控制,可提供简单补偿、出色的回路稳定性和快速的瞬态反应。这一功能强大的器件主要面向包括仪表组、HVAC、导航和音响系统等终端应用的汽车市场。

A8650利用外部补偿兼容各种功率元件以优化瞬态反应,不影响稳定性。此新器件可调整2.5 V到5.5 V的输入电压,提供低至0.8 V的输出电压以及至少2 A的负载电流。

保护功能包括VIN欠压锁定(UVLO)、逐周期过流保护(OCP)、打嗝模式短路保护(HIC)、过压保护(OVP) 和过热关机(TSD)。此外,A8650还提供开路和相邻引脚短路保护、每个引脚的接地短路保护,以满足要求的汽车应用。

A8650采用10引脚eMSOP封装(后缀LY),并安装有外露散热板以提高散热功能。

相关阅读:
Linear推出降压型微型模块稳压器方案——LTM4649
//www.52solution.com/industrial-art/80015540

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次