处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英特尔至强处理器打造更高效的通信网络

英特尔至强处理器打造更高效的通信网络
来源:华强电子网 时间:2012-03-08

到2015年,全球联网设备的数量预计将会是全球人口数量的两倍。通过网络处理和在云中存储的数据量预计在未来5年内将会增长4倍1。通信网络需要变得更加高效,以快速安全地处理和传递这些数量惊人的视频、语音和应用。

通过从专用的解决方案转向采用英特尔® 架构的开放式平台,电信设备制造商可以在不同产品线之间重复使用代码和进行扩展,以加快产品上市速度并降低成本。这一灵活的通信设备构建方法使制造商和服务提供商能够经济高效地管理数十亿台将通过网络基础设施连接的智能设备。

全新的英特尔® 至强® 处理器 E5-2600 产品家族与Intel® Data Plane Development Kit(Intel® DPDK)一起,能够支持电信设备制造商将三种通信工作负载整合到单一的英特尔® 架构平台之上。这一能力使服务提供商能够提供全新的服务和处理更繁重的网络流量负载。

开放、易扩展的平台造就高效网络解决方案

英特尔® 至强® 处理器 E5-2600 产品家族提供了增强的性能、集成 I/O和更高的内存容量,可全面满足计算密集型通信基础设施的应用需求。

•   更高性能带来更高效率 – 英特尔® 至强® 处理器 E5-2600 产品家族是首款能够提供 8 内核选择的服务器平台,相比前代产品,它可带来高达 67% 的性能提升。2 其更高的性能使制造商能够将应用、控制和数据包处理整合到英特尔® 架构之上,从而减少要支持的平台数量,降低能源消耗和削减成本。通过在英特尔® 架构上实现标准化,制造商还能够创建单一的设计,然后采用其广泛的处理器产品型号(支持 16 线程的 8 核产品和支持 12 线程的 6 核产品)开发一系列的通信产品。

•   集成 I/O 支撑更繁重的网络流量负载 – 通过将 I/O 集成到平台中,英特尔® 至强® 处理器 E5-2600 为高性能以太网控制器带来了更高的网络带宽。PCI Express* 3.0 的集成还消除了对独立 I/O 交换组件的需要,相比前一代的三芯片解决方案,可帮助有效节省主板空间。此外,PCI Express 3.03 还使带宽交付增加了一倍,将吞吐量从万兆提升到 4 万兆。 

•   为通信基础设施而优化 – 专为通信基础设施设计的低功耗、低发热量处理器(E5-2658 和 E52648L)是带有散热限制的较小尺寸设备应用(如刀片服务器)的理想选择。这两款处理器适用于需符合 AdvancedTCA* 外形规范的解决方案,或者需要在产品必须能够经受自然灾害或失去所有风扇长达 360 小时的 NEBS* 环境中部署的解决方案。英特尔还提供了长达7年的制造可用性,以支持通信市场领域中生命周期更长的系统。

Intel® DPDK 优化的函数库移除了低效的数据包处理工作,带来了突破性的数据包处理性能。通过与英特尔® 至强® 处理器 E5-2600 产品家族搭配使用,Intel® DPDK 使制造商能够将数据包处理解决方案快速迁移到英特尔® 架构。未来的英特尔® 平台包括更多的处理器、内核和创新技术,该套件还能够支持开发人员在其可用的处理器和内核间轻松扩展数据包处理任务,以进一步提升性能。Intel® DPDK 可用于任意英特尔 架构平台,并可进行扩展来满足独特的性能要求。

英特尔® 信号处理开发套件(英特尔® SPDK)

英特尔® SPDK的推出,以及英特尔对于多核架构的持续改进,使得在英特尔® 至强® 处理器 E5-2600 产品家族上进行信号处理现已成为一个可行的选择。英特尔® SPDK提供了所需的软件和工具,以支持充分利用英特尔® 高级矢量扩展指令集(英特尔® AVX)增强的并行处理能力和其它处理器性能改进,高效执行如数字转换和过滤等数据并行工作负载。通过将信号处理与航空、媒体处理及医疗等领域的工作负载整合到英特尔® 架构之上,它将能帮助节省硬件成本,简化应用开发和缩短其上市时间。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次