处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

单片机系统中的汉字显示解决方案

单片机系统中的汉字显示解决方案
来源:华强电子网 时间:2012-03-08

引言

在现代工业控制和一些智能化仪器仪表中,越来越多的场所需要用点阵图形显示器显示汉字。通常的汉字显示方式是先根据所需要的汉字提取汉字点阵(如16×16点阵),将点阵文件存入ROM,形成新的汉字编码;而在使用时刚需要先根据新的汉字编码组成语句,再由MCU根据新编码提取相应的点阵进行汉字显示。在这种显示方式中,如果使用的流字数量较大或语句较多时,利用汉字的新编码组成语句将是一件十分繁琐而枯燥的工作。针对这种情况,本文提出了一种十分简单的方式——直接利用PC机的汉字内码作为单片机系统的编码。下面以8051单片机系统为例阐述如下:

一、硬件组成

本系统中采用香港精电公司的内置T6963控制器[1]的240128T点阵图形液晶显示器。该显示器1行为240点,能容纳16×16点阵的汉字15个,总列数为128点,能显示8行汉字。为了使用MCU操作可使用1片512KB的存储器(如本系统中的29F040)用来存储全部的国标16×16点阵汉辽、8×16的ASCII码点阵数据以及汉字语句编码数据。为了降低成本和减小体积,对于速度要求不是很高的场合也可采用大容量的串行数据存储器,如AT45DB041B。具体的硬件控制电路如图1所示(与汉字显示无关的电路略)。

由于29F040的容量为512KB,而5031微控制器只能管理64KB的数据间,所以可将29F040分成16页,每页32KB,占单片机系统数据空间的8000H~0FFFFH(剩余32KB为单片机系统的其他存储器和外设)。页码由单片机的P1.0~P1.3选择。液晶显示器的地址为7FF8H~7FF9H。

二、汉字显示原理及软件设计

UCDOS软件中的文件HZK16和文件ASC16分别为16×16的国标汉字点阵文件和8×16的ASCII码点阵文件,以二进制格式存储。在文件HZK16中,按汉字区位码从小到大依次存有国标区位码表中的所有汉字,每个汉字占用32个字节,每个区为94个汉字。在文件ASC16中按ASCII码从小到大依次存有8×16的ASCII码点阵,每个ASCII码占用16个字节。

在PC机的文本文件中,汉字是以机内码的形式存储的,每个汉字占用两个字节:个字节为区码,为了与ASCII码区别,范围从十六进制的0A1H开始(小于80H的为ASCII码字符),对应区位码中区码的区;第二个字节为位码,范围也是从0A1H开始,对应某区中的个位码。这样,将汉字机内码减去0A0AH就得该汉字的区位码

例如汉字“房”的机内码为十六进制的“B7BF”,其中“B7”表示区码,“BF”表示位码。所以“房”的区位码为0B7BFH-0A0A0H=171FH。将区码和位码分别转换为十进制得汉字“房”的区位码为“2331”,即“房”的点阵位于第23区的第31个字的位置,相当于在文件HZK16中的位置为第32×[(23-1) ×94+(31-1)]=67136B以后的32个字节为“房”的显示点阵。

在本单片机系统中,起始地址的高4位为页号,送P1口,低15位为数据区地址,送指针DPTR。利用“MOVX”指令连续取32个字节送LCD的相应位置,就能实现正确的汉字显示

ASCII码的显示与汉字的显示基本原理相同。在文件ASC16中不存在机内码的问题,其显示点阵直接按ASCII码从小到大依次排列,只是每个ASCII码在文本文件中只占1个字节且小于80H,而且ASCII码为8×16点阵,所以在ASCII16文件中,每个ASCII码的点阵也只占16个字节。

首先提取16×16的国标汉字点阵和8×16的ASCII码点阵(如UCDOS软件中的HZK16和ASC16)并将其直接写入29F040。其中HZK16(共256KB)点0~7页。为了便于编程,ASC16虽然只有4KB,也单独占用第8页。其余剩下的空间用来存储汉字语句的编码。

由于240×128点阵的LED显示器每个只能显示15个汉字(16×16点阵汉字),即30个字节。所以可将需要显示的语句按30个字节为1行进行编写,不足30个字符的则补空格。在PC机上进行录入时,每行30个字符再加上回车键和换行符,实占32个字符。所录入的语句以纯文本形式存盘,再将该文本文件以二进制的形式写入29F040的第9页。那么,以后根据需要显示的语句行号便可以进行正确的显示。此,作者推出荐使用DOS版本的WPS软件的“编辑非文收文件”功能,它能清楚地显示每行是否有30个字符

三、应用实例

我们应用本文介绍的方法成功地进行了某医疗仪器的设计。该设计要求具有完整的中、英文字符提示和汉字处方显示,并尽可能地为今后的功能扩展和处方修改留有余地。目前仪器中用到的汉字约1200个,语句行为1300行左右,而且用户认为利用工控PC机设计成本过高,要求尽可能地降低成本。显然,对于该系统利用传统的汉字处理方式进行设计虽然能节省一定的存储空间,但庞大的汉字和语句重新编码工作却让人望而生畏,而且当处方修改须要用到新的汉字时相当麻烦。我们利用8051单片机系统和本文介绍的方法进行设计,整个硬件电路和底层程序设计只用了1周的时间,大大地缩短了开周期。而且由于本系统可调用所有的ASCII码和全部汉字库,所以对于功能的扩展和处方的修改十分方便。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次