处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ST推出世界首款3轴汽车陀螺仪

ST推出世界首款3轴汽车陀螺仪
来源:华强电子网 时间:2012-03-08

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、的MEMS传感器和汽车芯片供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出市场上首款符合汽车集成电路标准(AEC-Q100)的3轴数字输出陀螺仪。意法半导体的角速度传感器旨在于提高汽车设备的精度和稳定性,包括仪表板内置导航仪、远程信息处理系统和路桥收费系统。

意法半导体的汽车级陀螺仪能够提供精确的测量结果,可大幅提升汽车导航仪和远程信息处理系统的航位推算和/或地图匹配功能。在GSP卫星信号很差的室内和高楼林立的城区,航位推算系统可弥补信号丢失的影响,代替卫星检测物体的运动和高度。陀螺仪的精确测量数据还能提高地图匹配精度。地图匹配是在数字地图的公路网络上描述卫星或传感器观测的用户位置的运动轨迹的过程,地图匹配被用于各种导航定位系统,包括交通流量分析和车辆行驶方向。

运用一个检测结构测量沿三个正交轴[1]的运动是意法半导体的业内独一无二的陀螺仪设计概念,可实现新的航位推算和地图匹配功能,能够彻底解决三轴之间的信号干扰问题,从而大幅提升测量精度,具有出色的长时间和宽温度范围输出稳定性。意法半导体的A3G4250D可测量+/-250dps(度/秒)的角速率。陀螺仪的片上接口把角速率数据转换成16位码流,通过标准的SPI或I2C通信协议,安全可靠地传送到一个专用微控制器。新产品提供两个输出引脚(中断和数据准备)和4个用户可选的输出数据速率

这款3V单电源传感器整合了关断和深度睡眠两种省电模式,并集成一个智能电源管理功能用FIF(先入先出)存储器模块。A3G4250D内置一个8位温度传感器,工作范围扩大至-40到85°C。这款产品具有很强抗电磁干扰性能,可承担10,000g的撞击。

意法半导体的汽车3轴数字陀螺仪的设计和制造采用了与ST目前销售量超过20亿支的运动传感器相同的制造工艺。意法半导体拥有先进的产品设计能力,8英寸MEMS专用生产线具备大规模制造能力,尖端设计结合巨大产能,这一业内独有的双重优势使公司能够满足好整个供应链的需求。

意法半导体计划2012年第2季度推出并量产A3G4250D样片。若想了解产品价格信息,订购样品,请联系所在地的意法半导体销售处。