处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI 推出InstaSpin系列马达控制方案

TI 推出InstaSpin系列马达控制方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-08

【导读】TI 推出InstaSpin系列马达控制方案,该方案只需数秒钟即可开始运转,无需任何与马达参数及相关的知识即能够工作,同时马达 ID 与自动调校解决方案,可针对所有变速、变负载马达的应用,可以达到用小的力度实现的控制。

【方案介绍】

TI InstaSpin BLDC : 马达只需数秒钟即可开始运转

TI InstaSpin FOC: 马达 ID 与自动调校解决方案,可针对所有变速、变负载马达的应用

TI InstaSpin Motion: 用小的力度实现的控制

【方案特色】

InstaSPIN-BLDC 专门针对低成本 BLDC 应用而推出,是一款可在数秒内启动马达并使之运转的无传感器控制技术,无需任何与马达参数及相关的知识即能够工作,而且用户仅需调节单个微调值即可。 与其它基于反电动势过零检测时序的无传感器 BLDC 控制技术不同,InstaSPIN-BLDC 可通过监测马达的磁通量来判定为马达换向的时间。使用磁通量进行换向与使用反电动势过零检测时序进行换向相比,还能让马达在较低速度下更加稳定地运转。 与磁通量信号不同的是,反电动势信号的幅度会在较低速度下减弱,从而导致恶劣的信噪比性能。 InstaSPIN-BLDC 不仅可以低速实现顺畅运转,而且即便是在重负载下也能提供前所未有的可靠马达启动。

InstaSPIN -FOC(磁场导向控制法)技术使设计人员(甚至那些在马达控制方面没有什么经验的人员)用数分钟的时间即可识别、调校并完全控制任何类型的三相、变速、同步或异步无传感器马达控制系统。

这项新技术借助 TI 嵌入在 Piccolo 器件只读存储器 (ROM) 中的全新软件编码器(无传感器观测器)软件算法 FAST™(通量、角度、速度和扭矩),让系统不再需要机械马达转子传感器,从而降低了系统成本并提高了操作性。 这提供了在所有变速和负载马达应用中提高马达的效率、性能及可靠性的高质量解决方案。

InstaSPIN-MOTION 由 LineStream Technologies 的 SpinTAC™ 提供支持。 SpinTAC™ 提供对系统不同的动态速度和负载范围均提供可靠的控制。 SpinTAC™ 通过用简单的单一参数调校取代调校困难的 PID 控制器,显著减少了设置时间。 InstaSPIN-MOTION 十分适合于需要精确的速度控制和小干扰的应用,以及要进行多状态变换或动态变化的应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次