处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞兆半导体高效无刷直流电机控制设计方案

飞兆半导体高效无刷直流电机控制设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-08

【导读】为帮助设计人员应对这些成本和软件负担,飞兆半导体公司开发了FCM8531 模拟及数字集成式电机控制器。 FCM8531 是一款定制的可配置解决方案,配有帮助电机控制设计人员缩短上市时间且小化软件设计工作的用户指南、参考设计和评测板。

【方案介绍】

电机控制应用设计人员目前正在从传统的通用或交流电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。 然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性。 这可能会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。

为帮助设计人员应对这些成本和软件负担,飞兆半导体公司开发了FCM8531 模拟及数字集成式电机控制器。 FCM8531 是一款定制的可配置解决方案,配有帮助电机控制设计人员缩短上市时间且小化软件设计工作的用户指南、参考设计和评测板。

【系统方块图】

FCM8531集成了先进马达控制器(AMC)和一个51兼容的MCU,其中AMC为一个基于硬件的马达控制器加一个可配置为数种专用马达控制算法的可配置处理内核组成,用于实现马达控制,而MCU部分实现流程控制和通信接口的功能,向AMC提供马达控制指令,执行马达控制动作,并且管理外部通信接口。

该架构的优势在于:少的软件工作,由于飞兆在AMC的软件库中配置和存储了大量软件库,AMC可执行FOC和DQ控制等算法,MCU仅需简单的系统控制软件编程;可靠性高,AMC和MCU独立工作,避免系统中断;性能稳健,AMC内置硬件实时保护功能,可实时检测PWM信号,并可在微秒内关断PWM信号防止系统损坏; AMC 能够适用各种电机设计,使用可配置和存储的飞兆半导体库执行功能强大的算法,如正弦波控制、磁场定向控制(FOC)及直接正交(DQ)控制},以提供高性能电机控制功能。与 AMC 配对使用的 MCU 接口使用户能轻易改变寄存器的值,满足不同电机操作流程及特点的要求。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次