据外国媒体的消息,美国专利和商标局于周四公布了
苹果
申请的一项名为“拥有扬声器封闭评估功能的电子设备或耳机”的专利。专利描述了一种新型自我调 整的耳塞式耳机,这款耳机可以根据使用者耳朵形状和大小的不同传递增强的音效,此外专利中描述的耳机还依靠良好的封闭效果提升了降噪效果。
此项苹果专利的递交时间为2013年2月,发明人为Victor Tiscareno,、Jeffrey J. Terlizzi、Wendell B. Sander和Christopher Todd Beauchamp。而专利技术主要针对耳塞式耳机,这种耳机可以将用户的耳朵孔封闭的非常好,这将在降低环境噪音的同时保持耳机的体积。为了实现这种级 别的封闭效果,专利中提出了通过电流、声学测量,或者两者同时使用的方法。由于耳塞的阻抗随信号频率改变而改变,也可以通过对比映射阻抗和频率曲线来发现 密封不好的位置。此外,这些曲线可以用来调整扬声器的输出,以弥补音效上的降低。
专利中描述了很多可以测量密封级别的技术,包括包括检测电路。测试音还可以与麦克风一起使用来评估输出和输入的振幅差异。耳机的降噪功能是通过耳边 的麦克风检测环境噪音,并根据密封效果智慧判断降噪级别。当密封效果不好时,设备的萤幕上就会有提示,自动调整的功能包括平衡,均衡和噪音消除电路调整。
目前苹果公司出售的Apple EarPods耳机,虽说算得上一副良好的消费级耳机,给用户较好的听觉体验,但这仅局限于在较为安静的环境之下,若是周围的环境噪音嘈 杂,EarPods的隔音减噪效果也一直是用户所诟病的。苹果公司也意识到了这一问题,而新专利的申请也是在改善目前EarPods隔音减噪效果差的状 况,或许不久之后,我们就会看到拥有新降噪技术的苹果耳机上市。