处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Intel提供低成本的便携式车用影音娱乐系统的解决方案

Intel提供低成本的便携式车用影音娱乐系统的解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-05

【导读】汽车多媒体时代的到来,配有车载显示器DVD/VCD及数字电视的汽车越来越普及,各种品牌的产品琳琅满目的充斥着汽车市场。而各个厂商的汽车影音娱乐系统的设计方案也是相互较劲,本文为大家推荐一款可提供低成本的便携式车用影音娱乐系统的解决方案。详情请见下文。

【方案介绍】

TW9910是一个低功耗的NTSC / PAL/ SECAM视频译码芯片,为便携式应用而设计的。典型的复合输入应用消耗低于100mW。可用功率模式下进一步降低功耗。它采用仿真和数字I / O电源3.3V电源电压和1.8V。一个单一的27MHz晶体是所有需要译码所有仿真视频标准。

视频译码器解碼基带仿真CVBS或S-视频信号转换成数字8或16位4:2:2的YCbCr输出。它包括输入源选择,可变增益放大器和模拟的转换器,Y / C分离电路,多标准色译码器(PAL BGHI,PAL M,PAL打印,打印组合PAL制式,NTSC M,NTSC制式4.43和模拟前端SECAM制式)和同步电路。 Y / C分离,是用高质量的自适应4H梳状滤波器,减少交叉色彩和交叉亮度。先进的同步处理电路,可以产生稳定的图片非标准信号以及弱信号。一个视频转换器提供任意缩减在一个压缩格式的视频输出。译码器的输出线锁定和格式化的ITU-R656嵌入式同步输出。

TW9910还包括垂直消隐间隔(VBI)的信号检测和处理的电路。这片和通过视频总线输出的过程中VBI数据。

一个2线串行主机接口是用来简化系统集成。通过此接口,可以控制所有的功能。

【系统方块图】




 

相关阅读:
TI 可支持多种驾驶的车用影音娱乐系统解决方案
//www.52solution.com/auto-art/80015567

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9130次