处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP Car Radio Tuner 解决方案详解,品佳集团力推

NXP Car Radio Tuner 解决方案详解,品佳集团力推
来源:我爱方案网 时间:2013-07-05

【导读】车载信息娱乐系统虽然已经发展到CD,DVD,MP3播放,GPS导航等功能。但是车载收音机仍是常用设备,而NXP在车载收音机行业有很好的解决方案,并在各个市场有很好应用,下面就为大家详细介绍品佳集团力推的NXP Car Radio Tuner 解决方案。

首先给大家展示的是NXP Car Radio Tuner 方案演示板的实物图

DEMO板集成了Radio Tuner, 音频功放和MCU, 可以独立通过MCU对收音和功放进行控制,也可以通过Win CE6.0上面的应用程序进行控制。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次