处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI 可支持多种驾驶的车用影音娱乐系统解决方案

TI 可支持多种驾驶的车用影音娱乐系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-05

【导读】面对车载影音娱乐应用的广泛化,各厂商也绞尽脑汁的研发各种更契合大众的车载影音娱乐系统方案,本文为大家介绍的是:TI C6000 Jacinto 及 OMAP 处理器方案,该方案已经整合数字讯号处理器 (DSP),协助汽车原始设备制造商 (OEM) 有效应用实时无线射频、音讯、语音及其它创新功能。

【方案介绍】

TI 的 OMAP 处理器采用智能型多核心架构可充分发挥实时收集和显示信息与多媒体所需的高效能及低功耗。这些处理器能以极低功耗处理同时执行的层级应用,协助汽车制造商透过单一处理器支持多种驾驶及乘客功能,且丝毫无损效能。

C6000 Jacinto 及 OMAP 处理器支持业界包括 HTML5在内多的标准及编译码器,因此汽车制造商可依据消费者需求在汽车的生命周期内升级车辆功能及服务。客户可依据终端应用及所需的处理能力,选择使用 C6000 Jacinto 或 OMAP 处理器,即便日后转换至两者中任一处理器平台,软件皆可重复使用。

【系统方块图】


 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次