处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

四核智能手机平台标准开关充电方案 能效达88%

四核智能手机平台标准开关充电方案 能效达88%
来源:我爱方案网 时间:2013-07-05

【导读】本站前面介绍了无源分立器件充电方案及有源线性充电方案,这两种充电方式主要还是功能机以及低端智能手机才采用,而本文介绍的开关充电方案是高端智能手机的,这些手机考虑的应该是整机的效果以及消费者的体验感,成本应该放在第二位。开关充电的高效率、低发热量会是这些机器的方案。

相关阅读:
支持MTK、展讯平台的智能手机有源线性充电方案
MTK适用于低端智能手机的无源分立器件充电方案

无源分立器件充电方案及有源线性充电方案主要还是功能机以及低端智能手机的充电方式,随主智能手机的飞速发展,2013年的智能手机已经升级到4核(甚至8核)、5寸/6寸的硬件规格,电池容量升级到了2000mAh甚至到4000mAh以上的配置,过长的充电时间已经严重的威胁到消费者的体验。所以从去年年底开始,主流的平台厂家纷纷推出更大电流更高效率的充电方案,四核平台MT6589参考设计就正式将开关充电方案作为四核平台充电的标准方案。

开关充电方案的优势是效率更高、发热更小。

开关充电方案相对于线性充电方案的优势就是效率更高、发热更小。上海艾为电子推出的支持1.5A的开关充电AW3215的效率能够达到88%左右,而线性充电的方案效率也就只能在70%左右。充电电流的不断提升,效率差别导致的发热就越来越突出。下表为某手机发烧网站专门发布的针对目前市面上主流手机做的发热测试,能够看到充电对手机的发热能够列入手机发热源的前三。

 

图1是上海艾为电子针对高端智能手机平台推出的支持1.5A充电电流。AW3215的典型应用,考虑到国内很多手机设计公司做的共板项目,同一个PCBA对应很多不同类型的机器,AW3215内置智能识别适配器输出能力的功能,工程师只需要出厂前设置充电电流即可,无需还需要根据不同的适配器设置充电电流。AW3215通过实时监测VBUS上的电压,智能调节充电电流,使得同样的一个硬件设置可以匹配市面任意的适配器,给PCBA厂家统一BOM提供了极大的方便。适配器智能检测功能能够程度地提高充电电流,也可以确保充电过程速度快、安全性。

同时AW3215还提出了让智能手机“一小时充好电”的口号,内置S-charger的功能,工程师可以通过脉冲控制AW3215的CTRL引脚来设置充 电恒压截止的判断阈值。早期经典充电截至判断标准是当恒压阶段充电电流降低到恒流电流的10%,则充电完成。AW3215可以让用户通过软件设置恒压充电 截至的判断阈值,可以调整为90%~10%,当充电达到软件设置的阈值后,芯片会发中断提示系统充电以完成,但是只要这个时候适配器没有被用户拔 掉,AW3215还会继续对电池充电,直到充电电流降低到恒流的10%才关断充电通路。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次