处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瑞昱半导体采用的Calibre PERC执行先进电路的设计检查

瑞昱半导体采用的Calibre PERC执行先进电路的设计检查
来源:21ic 时间:2013-07-04

21ic讯 Mentor Graphics公司日前宣布瑞昱半导体股份有限公司(Realtek Semiconductor Corp.)目前已开始使用Calibre® PERC™产品作为该公司的生产验证工具,用于对其产品设计进行复杂的电学特性检查(ERC)。这些检查有力地保护电路可靠性等重大问题,以避免产生包括静电放电(ESD)在内的潜在风险。Calibre PERC产品取代了此前基于SPICE仿真的电路检查方式,基于SPICE仿真的方法速度缓慢且需要复杂的自定义代码开发。

瑞昱副总裁兼发言人陈进兴(Jessy Chen)表示:“完整的电路验证,包括有效ESD保护检查,对于含有混合信号的先进设计至关重要。借助PERC,我们获得了更出色的性能、精确度和灵活性。PERC帮助我们把精力集中在思考更重要的电路设计问题。”

Mentor Graphics® Design-to-Silicon部门的Calibre Foundry项目总监 张淑雯 表示:“我们客户需要在复杂的电路里,开发更完善更自动化的电学规则特性检查,尤其是在多电压以及混合信号环境中。我们会继续提升Calibre PERC的性能,以满足这些新的要求,为客户在电路验证中提供一个灵活的可编程平台。尤其值得一提的是,Calibre PERC的功能已拓展到包含电路中连线的阻值和电流密度检查,能够为像瑞昱这样的客户提供更快速、可重复性更强的方式来验证他们的设计是否符合其可靠性的要求。”

Calibre PERC实现全新电路检查方式

Calibre PERC产品让用户通过定义电路连接信息以及图形的信息,检查出电路中特殊的器件以及电路的结构。例如,它能够识别出电路或网表中有无ESD器件的缺失,也能够寻找出错误的信号通路和其他软件连接的问题。其中包括电井连接错误、悬空器件、连线、管脚、错误的电压连接、过多的栅极串接、错误运用电平位移器、天线效应检查、悬空的电井、小“热井”宽度检查等等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次