来源:电子工程专辑
时间:2012-03-06
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日携全新NFC解决方案——PN547亮相世界移动通信大会。继成功推出广受欢迎PN544移动交易解决方案后,此次推出的新一代PN547吸收了恩智浦在130多个手机项目与多个的操作系统集成项目中积累的宝贵经验和专业知识,安全芯片方面更是同时支持了SWP-SIM卡与内置安全元件。PN547的卓越性能将助力手机与平板电脑厂商为用户带来突破性移动交易体验。
PN547的性能超越当前所有NFC无线控制器,与业内基准PN544相比,其射频范围提高一倍,无线数据吞吐量提高5倍,封装尺寸与能耗量均减少一半。PN547的全球互操作性极强,可兼容所有非接触式读卡器和NFC标签,在不久的将来为设备提供全新变革性用户体验。此外,恩智浦新一代移动支付解决方案可支持各类应用场景,不但与MIFARE家族技术全兼容(Classic 1K、Classic 4K、DESFire、Plus),还可实现手持移动POS机和移动票务等NFC扩展应用。
作为恩智浦实现开放、丰富客户选择战略的一部分,PN547支持多种安全元件接口,使移动网络运营商和OEM厂商在选择安全元件方面更具灵活性。瞄准4G时代移动设备商机的移动网络运营商和OEM厂商均可从中获益。
恩智浦在NFC领域拥有丰富经验,稳居识别市场地位,其研发的PN547解决方案可大大助力行业发展。2002年,恩智浦半导体联合发明NFC,之后在NFC与IP领域领跑数年,为Google、Microsoft以及几乎所有重要OEM厂商和移动网络运营商提供卓越的移动交易解决方案。此外,恩智浦在智能识别业务中对移动设备与平台级别端对端解决方案的深入了解,能有效助力于NFC解决方案的核心安全与非接触式射频性能提升。恩智浦将传统非接触式与安全技术转化为尖端移动交易应用,在业内居地位。
ABI Research安全与识别部门总监John Devlin表示:“智能手机与NFC市场正处在转折点,预计在2015年,NFC配售率将达到47%。 随着越来越多先进的NFC应用投入使用,移动用户期望在安全识别、支付、票务、门禁与其他市场应用获得可靠、优质的用户体验。恩智浦正在不断改进相关技术,努力满足用户需求。”
恩智浦半导体副总裁兼安全交易部总经理Henri Ardevol表示:“恩智浦解决方案互操作性高,技术,在移动交易领域大获成功,为市场带来功能强大的NFC无线通信设备,在产品性能、封装尺寸及能耗方面均为行业设立了标杆基准。手机制造商为满足消费者需求对NFC解决方案要求极高,而PN547解决方案可以满足业内如此高标准要求。”