来源:中国电子网
时间:2013-07-04
德国联邦教育与研究部(FederalMinistryforEducationandResearch)当前正为OLYMP项目中的企业协会提供支持;OLYMP是基于能量和成本效率材料和工艺的有机发光系统的简称。该项目的目标是提高有机发光二极管(OLED)的能效和延长其服务寿命,并小化生产成本以确保OLED能够成功占据普通照明大众市场。欧司朗(Osram)是该项目的主要参与者之一;公司OLED部主管UlrichEisele表示,“我们希望能够向客户提供优于传统照明设备的卓越能效OLED”。
研究工作主要集中在实现高于100lm/W的能效值,以及延长设备使用寿命。根据设定的中期目标,OLED应能提供与相关LED技术相同的效率,而长期目标是使OLED与玻璃面板一样柔韧、透明。
现阶段,OLED面板已能够集成至优质设计商出品的灯具,但欧司朗认为,对于更为广泛的光谱应用领域(例如普通照明)而言现有的OLED面板仍存在成本过高问题。
该项目计划通过使用新型材料等方式降低设备制造成本。据欧司朗介绍,项目企业协会制定了覆盖所有价值创造水平的完整实施方案,从使OLED发光的有机材料,到OLED面板,再到成品灯具。参与者公司所拥有的技术优势也体现在项目成果中并进一步加以扩展。欧司朗正在构造用于提高OLED面板效率的概念,其子公司欧司朗光电半导体(OsramOptoSemiconductors)将协同完成项目研究工作。
默克集团(MerckKGaA)已开发出有机功能性材料;灯头灯座概念的研究工作目前则由BJB公司负责;LedonOLEDLighting公司正在开发配备有驱动器电子器件的高集成度OLED面板组件;Trilux公司负责新型OLED灯具的研发。这一投资项目总价值为3400万欧元,将持续至2015年9月1日。