处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于MC56F8023的太阳能逆变器参考设计方案

基于MC56F8023的太阳能逆变器参考设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-03

【导读】本文所介绍的逆变器参考设计采用飞思卡尔数字信号控制器(DSC)进行控制,一个或几个数字信号控制器可对逆变器进行配置,控制输出功率。该参考设计包含用于电力传输、控制和测量的所有电路。

方案概述

人们对绿色能源的利用在加强,太阳能发电便是其中一种利用方式。太阳能电池板产生直流电,逆变器把直流电转变为交流电。逆变器保持太阳能电池的正确工作点,以程度的利用太阳能。

该逆变器参考设计由飞思卡尔数字信号控制器(DSC)MC56F8023进行控制,一个或几个数字信号控制器可对逆变器进行配置,控制输出功率。该参考设计包含用于电力传输、控制和测量的所有电路。主电源板提供标准64PIN PCI Express连接器,用于连接子卡控制板.

核心优势


可使用一个36V或两个18V串联的太阳能电池板
控制软件实现功率点跟踪功能
低压、过温、过电流保护

方案设计框图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次