处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Metal Mesh还有3大障碍:良率/供应商/设计

Metal Mesh还有3大障碍:良率/供应商/设计
来源:精实新闻 时间:2013-07-01
尽管 Metal Mesh(金属网格、金属网络)触控技术被认为将有机会成为大尺寸应用主流触控技术之一,不过,市场研究机构WitsView分析师邱宇彬指出,目前业界的Metal Mesh良率还不太稳定,是Metal Mesh触控技术达到量产水准的道障碍。另外,有能力量产Metal Mesh触控面板的供应商有多少?Metal Mesh为了改善与LCD面板搭配时、看到金属格子的情况,可能需要付出多少成本在个别开案、弹性生产?都是影响Metal Mesh未来实际导入量产的重要门槛。
不仅如此,邱宇彬认为,就中长期来看,如果触控面板厂商未来要把Metal Mesh当作重要武器,未来也一定要有能力自主生产Metal Mesh这项关键导电材料才行,否则即使触控面板厂商纷纷跨入Metal Mesh触控技术,后恐怕仍将重蹈覆辙、沦入与薄膜触控面板技术相同、关键材料受制于人的命运(品质较佳的ITO薄膜料源至今仍掌握在日商手上)。
虽然包括洋华(3622)、介面(3584)、中国深圳欧菲光均已投入Metal Mesh触控技术发展,然而,据了解,多数触控面板厂商其实还是向日厂购买Metal Mesh触控感测器(导电材料)回来自己组装成触控模组(目前有能力供应Metal Mesh感测器的厂商包括Fujifilm、三菱等等),推测可能只有欧菲光已经有能力自己生产Metal Mesh(这里先不探讨Metal Mesh的品质差异)。

分析Metal Mesh的制程,主要系先在薄膜上面进行溴化银涂布,然后经过黄光制程曝光、洗银等程序,后得到银的Metal Mesh。传统一片一片生产可行较不具效益,近来厂商投入的都是Roll to Roll卷对卷制程开发,较有经济效益。
但Roll to Roll生产Metal Mesh有其挑战。那就是制作过程中会面临断线的问题(尤其是洗银阶段),银线如果断了,那一区块就不能使用,假设断线的位置很分散,成品的良率就很低,有时甚至只有3成。
再就供应商数量来看,邱宇彬认为,目前有能力自制Metal Mesh的触控模组供应商仍然有限,而Metal Mesh为自制或外购,攸关Metal Mesh触控面板的总成本竞争优势,外购Metal Mesh回来组装成触控模组绝非长久之计。
后是Metal Mesh在与LCD液晶面板搭配时,会出现所谓Moire的问题。简单来说,就是一个干涉的问题,亦即有时候在某些角度可以看到萤幕上有细线跑出来。这可能与线宽、线距有关,总之尚待克服。
一般相信,如果Metal Mesh的Patten(银线导电图形)能依照所要搭配的不同LCD液晶面板去调整修改,应可有效解决Moire问题。但个别开案设计模式可能会让Metal Mesh的成本变得很高,执行面有其困难。也有人说,Moire是一种搭配性的问题,要看品牌厂商重不重视,目前还没有明确的解决方案。











热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次