处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IDT基于英特尔处理器平台的高度通用电源管理解决方案

IDT基于英特尔处理器平台的高度通用电源管理解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-01

【导读】IDT 推出创新的电源管理解决方案提供智能的、可扩展的、分布式输出电流能力,用单颗 PMIC 满足各种应用的跨平台电源要求。该解决方案已通过验证用于基于英特尔凌动处理器的应用。

IDT 公司 (Integrated Device Technology, Inc) 今天宣布,开发并验证了一款智能的、可扩展的和分布式电源管理解决方案,应用于英特尔凌动处理器、英特尔 至 处理器和英特尔 酷睿处理器。IDT 创新的电源管理解决方用单颗电源管理IC(PMIC)满足各种基于英特尔处理器应用的跨平台电源要求。IDT 的专有解决方案已通过系统级验证,可支持上述处理器系列。


IDTP9145 是一款可扩展的、可编程的、多通道 PMIC,特别为支持基于英特尔凌动处理器 SoC 的电源管理需求而设计。传统的解决方案中,不同的电源要求需要一个不同的 PMIC,与此不同,高度通用的 IDTP9145 利用 IDT 的智能的、可扩展的、分布式的电源 (IDTP9147),使系统设计人员能够根据应用需要为内部DC/DC稳压器增加相数和输出电流。这一特性使得开发风险小化,并为负载点稳压、电路板布线和热分布提供巨大的灵活性。

IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“我们非常激动能够开发和验证用于基于英特尔处理器平台的专有电源管理解决方案。IDTP9145 PMIC 提供一些业界的设计特性,为客户提供一个配置、重新配置和调整他们的电源管理解决方案的手段,来支持横跨多个产品平台的不断演进的电源要求。高度通用的解决方案服务于广泛的细分市场,涵盖从微服务器和嵌入式市场到消费电子,包括平板电脑和上网本。”

 

英特尔 (NASDAQ: INTC) 智能系统事业部总经理 Ken Caviasca 表示:“像 IDT 这样的解决方案能够帮助提供一个创新的和全面的电源解决方案,其灵活性使其能够广泛支持基于英特尔®处理器平台的应用,例如打印图像、数码标牌和医疗器件。此外,IDT 的解决方案已经完成了系统级验证,并展现了其用单颗PMIC支持不同处理器电源要求的能力。”

IDTP9145 PMIC 是一个完整的电源管理解决方案,它包括:5 个降压DC/DC稳压器(总峰值电流 20A)、7 个LDO、一个 10 位ADC、多个 GPIO口 和一个高速 I2C 接口。IDT 正在申请专利的架构在操作模式间提供无缝转换,以确保不同电源负荷的高效率。另外,解决方案可提供高度的可配置性,通过一次可编程 (OTP) 存储器在出货前即可完成编程。这使得客户可以不用通过高速 I2C 接口设置定制默认电源序列和配置。

IDTP9147 伴生分布式电源控制器由 IDTP9145 PMIC 控制,允许设计人员控制高达 8 个外部器件,就如同他们都被集成到同一个主要的 PMIC 当中。每个可选器件提供高达 6A 的额外峰值电流,除了 IDTP9145 的 20A 集成能力外,可实现总体 48A 的可扩展性。器件的分布式特性在板上分散热量,并极大简化 PMIC 附近 —— 一个充满挑战的设计区域 —— 的 PCB 布线和层叠需要。此外,外加相数的瞬时电压和电流被包含在电源的近区域,帮助避开感应干扰并减小 EMI。

与 MOSFET 驱动器 (DrMOS) 解决方案不同,IDT 的解决方案利用一个专有的双线接口,没有敏感的模拟反馈走线和单独的脉宽调制 (PWM) 线连接,由此小化 PCB 走线数量,避开潜在的信号耦合问题。另外,自动信号完整性校正实际上消除了走线长度和邻近问题,使得客户能够分离电源和主控PMIC,根据需要来优化系统。

供货

IDTP9145 和 IDTP9147 智能的、可扩展的、分布式电源管理解决方案目前向合格客户提供样品。更多信息,请联络当地 IDT 销售代表或访问www.idt.com/go/PMIC。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次