处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

思博伦推出业界速率的HTTP测试方案

思博伦推出业界速率的HTTP测试方案
来源:21ic 时间:2013-06-28

全球网络、设备及服务测试领域的领导 思博伦 通信今天推出了Spirent Avalanche的ESP(极端规模与性能)功能。这些新能力可测试运营商级安全性和网络设备性能,支持每秒850万个HTTP连接,高达当前行业标准的2.5倍,从而使Avalanche客户能够对大量新增Web连接设备带来的几何级增长的性能预期进行有效的验证。

仅仅是打开单个网页的动作,就可能触发数十个TCP和UDP连接。当有数百万个Web互动和连接的设备与此情景相乘时,我们便会发现,每秒连接数和开放连接数等性能直接标的重要性将超过以往任何时候。

思博伦通信安全测试设计师Ankur Chadda指出:“思博伦再一次在解决方案中应用了市场中的创新技术,使Avalanche的性能比现有解决方案提高了一倍多。Avalanche ESP大幅提高了解决方案的性价比,使测试经理能够实现测试工具方面的投资效益化。除支持1亿开放连接和80Gbps流量的现有能力外,Avalanche还可复制出当今网络上由用户生成的海量Web事务。”

测试实验室可以对其现有的Spirent C100设备进行升级并支持ESP,从而在不投资购买额外硬件的情况下实现解决方案性能的提升。ESP能够不在牺牲真实性的条件下实现业界的连接速率测试能力。通过将多种流量类型组合在一起,ESP使测试工程师能够在监视相关指标的同时执行全局性的分析。当与Avalanche的应用性能和安全能力结合在一起时,ESP能够真实地重现网络体验中的各种实现流量组合和网上互动。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次