处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦宣布率先应用开关矩阵实现对 MIPI M-PHY 接收机和发射机的自动化测试

安捷伦宣布率先应用开关矩阵实现对 MIPI M-PHY 接收机和发射机的自动化测试
来源:EEWORLD 时间:2013-06-28

2013 年 6 月 27日,北京—— 安捷伦 科技公司(NYSE: A)日前宣布在业内率先应用开关矩阵完成对 MIPITM M-PHY 物理层接收机和发射机的自动化测试。自动化测试旨在加快 MIPI M-PHY 系统的启动和调试速度,并为设计工程师们构建高效的方法来确保 M-PHY 设备与应用处理器的互操作。

安捷伦同解决方案合作伙伴 BitifEye 开发的新产品能够提供高效的多链路设备测试手段。工程师们可以借助新产品方便地解决信号完整性问题,执行深入的一致性测试以及产品验证和表征,包括裕量测试。

这是业内次在第二级高速(HS Gear2) 速度运行的真实M-PHY/UniPro 器件上完成完整的接收机和发射机测试:从初始化到结果反演。

安捷伦 MIPI 项目经理 Roland Scherzinger 表示:“安捷伦一直是 MIPI 联盟的活跃成员,致力于为移动行业的消费者和客户提供更佳的服务。我们关注照相机串行接口、通用闪存存储或低延迟接口等基于 M-PHY 应用。”

BitifEye 首席执行官 Alexander Schmitt 表示:“BitifEye 专注于为全球客户提供针对特定应用的附件和自动化软件,以用于高速数字测试。新的 2100 系列开关矩阵系统支持快速、精确且可靠的多链路发射机和接收机设备测试。”

Agilent U7249B-1FP MIPI M-PHY 一致性测试软件在 Agilent Infiniium 90000 系列示波器上运行,通过 MIPI M-PHY 一致性测试套件可以提供物理层发射机一致性测量。

• Agilent U7249B-7FP 开关矩阵软件支持在多链路总线上各独立链路的自动测试
• 支持的开关矩阵硬件型号包括 Agilent U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列
• Agilent N2809A PrecisionProbe 示波器探头和电缆校正软件可以消除在测量设置中添加开关路径导致的损耗和时间偏差

安捷伦高性能误码率测试仪可以提供精确的 MIPI M-PHY 物理层接收机测试:ParBERT 81250A 适用于多链路测试,J-BERT N4903B 适用于单链路测试。仪器由 Agilent N5990A-165 MIPI M-PHY 接收机测试自动化软件控制,可以自动完成校准并通过 MIPI M-PHY 一致性测试套件执行接收机容限测试,帮助客户节省大量的工程时间。BitifEye 的帧发生器软件 BIT-2060-0001-0 与 N5990A 测试自动化软件结合使用,可用于调试和故障诊断。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次