处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Microsemi高集成度IGLOO2,助低成本、可靠安全设计

Microsemi高集成度IGLOO2,助低成本、可靠安全设计
来源:我爱方案网 时间:2013-06-28

【导读】Microsemi高集成度IGLOO2拓宽FPGA产品组合,与其它150K系统逻辑单元(LE)以下的5G SERDES-based FPGA器件相比,IGLOO2的高集成度水平提供了低的总体系统成本,同时提升了可靠性,显著降低了功率,并且系统地保护了客户宝贵的设计IP。

致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司现在宣布推出用于工业、商业、航空、国防、通信和安全应用的IGLOO 2现场可编程门阵列(FPGA)系列产品。基于非易失性快闪技术的IGLOO2 FPGA器件具有多的主流FPGA特性功能,包括通用输入/输出(GPIOs)、5G SERDES接口,以及现今市场上很多相似器件都提供的PCI Express  endpoint,并且具有业界的高性能存储器子系统。

与其它150K系统逻辑单元(LE)以下的5G SERDES-based FPGA器件相比,IGLOO2的高集成度水平提供了低的总体系统成本,同时提升了可靠性,显著降低了功率,并且系统地保护了客户宝贵的设计IP。

   
图1 Microsemi推高集成度IGLOO 

IGLOO2 FPGA系列只需要两个电源,而竞争器件却需要三个。此外,IGLOO2器件的非易失性配置省去了外部快闪存储器,提供了具有更高的系统集成度、性能和可靠性的系统架构。
    
美高森美已经与计划在广泛的产品中使用IGLOO2的主要客户进行接洽,而这些客户计划的产品包括工业控制器、以太网开关、FADEC引擎控制器、导弹系统,以及其它应用。
    
美高森美公司SoC产品部门副总裁兼总经理Esam Elashmawi表示:“我们全新的IGLOO2 FPGA器件具有无与伦比的功能性,可让我们满足更广泛的应用机会需求,以及扩大我们在已拥有坚实地位的垂直市场领域的市场份额。通过推出广泛的产品组合,美高森美是的在一个集合之下集成可编程解决方案、模拟、数字和混合信号IC的半导体企业,这种独特的战略优势可让我们为客户提供系统级解决方案,在广泛的产品中降低BOM成本和功耗。”
    
Elashmawi继续道:“IGLOO2 FPGA系列延续了我们去年发布的SmartFusion 2 SoC FPGA器件功能,后者已向客户付运。在一年之内发布两个主要的FPGA产品系列是美高森美承诺继续投资开发业界SoC和FPGA产品的示例。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次