高通拓展入门级产品线
距离高通上一次的合作伙伴峰会不过半年时间,来自高通的数据显示,截至目前,来自超过40家终端厂商已经在包括美国和法国在内的17个国家,推出了250余款基于QRD的智能终端,相比6个月前新增80余款。
据了解,高通此番推出的骁龙200 8x10和8x12处理器及其相应的QRD平台,为入门级智能手机带来强劲的多媒体能力和调制解调器技术的结合以及更长的电池寿命,并特别针对中国市场和其他新兴市场的需求,支持TD-SCDMA和传输速率高达21Mbps的HSPA+,并支持各种SIM卡模式,包括双卡双待、双卡双通和三卡三待,并支持集成的IZat定位系统。
数据显示,今年年初,中国已拥有全球多的智能手机用户,用户数为2.7亿;更值得关注的是,“2.7亿”只占到中国国内手机总用户的24%,中国等新兴区域发展潜力依然巨大。IDC预测称,从2011年到2016年,中国、巴西和印度的智能手机出货年复合增长将达26.2%、44%和57.5%,与之形成鲜明对比的是,美英等市场的增长率仅为12%左右。
美国高通高级副总裁兼大中华区首席运营官Jeff Lorbeck认为,中国手机企业是联系多个新兴市场的纽带,高通不断提高效率,降低开发成本,为中国厂商提供更多支持。据他介绍,高通QRD计划进一步快速拓展以支持客户厂商的区域产品上市策略,提供完整的骁龙400系列和200系列处理器产品组合,涵盖2G、3G和LTE连接选项,支持终端厂商把握全球市场的机遇。
“我们迫切地感觉到中国手机厂商对TD-LTE产品的需求,目前高通已经在寻求各种降低开发成本的方法为厂商提供支持。”Jeff Lorbeck表示,虽然目前中国4G网络暂时未能达到理想状态,但未来时机一旦成熟将会迎来市场爆发。
低端市场诱人但充满风险
自去年以来,包括高通、英特尔、联发科、英伟达等芯片公司都瞄准了千元智能手机市场。芯片厂商们纷纷降低各种规格解决方案的售价,都希望把握巨大的中低端市场,以获得更大的销量。
不仅是高通,此前英伟达也将高端四核芯片Tegra3和双核产品Tegra2改为面向大众产品。本就以低价优势著称的联发科对一系列产品采取降价措施,主流四核芯片从20美元降至18美元,降幅达10%。此外,联发科还大规模出货廉价版四核芯片。低端厂商联芯科技也宣布推出四核智能终端SOC芯片,直接将四核智能手机价位拉低到1000元左右。
不过这一规模不断扩大的市场,也对芯片厂商提出新的挑战。作为新兴市场代表,2013年中国将仍处于智能终端普及阶段。工信部电信研究院发布的《2013移动互联网白皮书》显示,智能终端市场中超过90%以上的产品搭载单核或者双核解决方案,搭载该两款解决方案的终端产品仍将是市场的主角。这意味着为了抓住主流趋势,芯片厂商需要同时控制单核与多核解决方案两条产品线。
另外,尚普咨询发布的《2013-2017年中国本土手机企业芯片市场调研报告》显示,对于芯片厂商而言,进军中低端市场,选对合作伙伴非常重要,因为并非所有的终端厂商对于中低端市场的态度都是正面的。对于中兴、华为和酷派等厂商而言,该市场对他们已经失去了原有的吸引力,出于提升利润空间的考虑,它们已经开始着手推进产品高端化发展,而以山寨品牌为代表的中低端市场外部环境逐渐转好。“能否把握该市场的机会,对于芯片厂商而言十分重要。”
阿里巴巴上线
商家工作台“千牛”
南方日报讯 (记者/戴远程)6月24日,阿里巴巴集团正式为淘宝、天猫、1688的商家提供了手机和PC端一站式解决方案千牛软件系统。据介绍,千牛移动版现已覆盖iOS、Android、阿里操作系统等平台,经过3个月时间试运营,装机量超过百万,日活跃用户数超过了50万。紧接着,PC端的千牛也将于月底上线。
千牛官方微博证实,这也意味着手机旺旺卖家版停止更新,后续卖家功能将整合到千牛软件中。
据CNCC统计,截止2012年6月,国内已经有近3.88亿手机网民,手机成为了国民大上网终端。“这意味着网商移动办公的设施已经成熟,”阿里巴巴集团商家事业部总监冯光表示,目前已经有近20万的卖家在用移动办公,按照现有发展速度,预计2013年底这个数字将超过百万,电商的移动办公普及率超过20%。
目前,淘宝卖家移动办公的选择比较有限。据统计,现有20万的卖家每天使用旺旺的卖家版满足沟通需求,兼顾改价等,另外有6万卖家每天使用开放平台的管理类APP,用于订单和商品管理等需求。事实上,一个典型的移动办公卖家一般都在手机上装了旺旺卖家版、申通快递、顺丰快递、旺信、移动旺铺等软件。
对卖家特别是中小卖家而言,千牛方便的是随时随地做生意,卖家可以在千牛上下架商品,用旺旺聊天接待会员,手机上直接改价,方便地查看会员资料,监控店铺数据;而对大卖家来说,由于千牛集成了子账号体系,不同角色的子账号在千牛上都可以使用自己被授权范围内的功能。
冯光表示,今年底千牛将实现移动和PC端的协同功能。目前千牛的插件中,阿里旺旺卖家版PC版和移动版,均以官方聊天插件的方式,分别集成到千牛移动版和PC版里,方便卖家与买家沟通。其他的卖家应用则由阿里商家开放平台的服务商来提供。
作者:钱玮珏