处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

完整LED驱动方案:低电压交流步阶驱动芯片

完整LED驱动方案:低电压交流步阶驱动芯片
来源:我爱方案网 时间:2013-06-26

【导读】低电压交流步阶驱动芯片,由安恩科技设计专为LED照明产品服务,这一设计芯片结合了的性能表现以及简单、弹性的架构,可提供完整的驱动电路方案,适用于LED灯泡以及LED灯管。

安恩科技专为发光二极管(LED)照明产品所设计的新产品系列:低电压交流步阶驱动芯片(Low Voltage Step Driver)。交流电压直接驱动的设计提供了完整的驱动电路方案,适用于LED灯泡以及LED灯管。同时提供了以下优势:

●不须电解电容、不须电感。

●适合于COB (Chip-On-Board)光电引擎。

●架构具备高度弹性,可根据不同的应用、性能、价格的要求,选用1~4颗芯片。

●电路板布局简单,并可将热分散到不同芯片上。

●芯片可并联以提高驱动电流能力。

●功率因素(PF)高,总谐波失真(THD)低。


图 安恩科技推出的低电压交流步阶驱动芯片设计

大中国区营销暨工程副总经理江永欣表示:“我们希望提供给客户一个完整且富弹性的模拟芯片解决方案。新的产品线结合了的性能表现以及简单、弹性的架构,将能满足这样的目标。”

相关阅读:
0.9+ PFC和15%以下THD的7W LED灯方案
//www.52solution.com/led-art/80015474
具内部PWM发生器的60VIN/80VOUT LED驱动器
//www.52solution.com/led-art/80015468

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次