处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

思博伦面向企业网用户发布网络及应用测试平台

思博伦面向企业网用户发布网络及应用测试平台
来源:21ic 时间:2013-06-25

近日,全球网络、服务及设备测试领域的 思博伦 通信在北京召开新闻发布会,正式宣布在国内推出SpirentAxon。该产品面向 企业网用户 ,是一种简便易用的网络和应用 测试平台 ,使企业IT专业人员和网络工程师能够对应用、网络设备和IT服务的性能进行全面的验证。利用思博伦的Axon,各类企业都可以更快地部署新的应用和服务,同时避免代价高昂的停机故障。思博伦通信副总裁NeilAnderson, 思博伦通信企业解决方案总经理 Brian Buege, 以及思博伦通信大中华区总经理谭昊出席了此次Axon发布大会。

解决方案亮点

Axon为IT团队提供了一系列可靠且能据此采取行动的结果,可以帮助他们避免被动应对问题,而以生产效率更高的方式来使用自己的时间。Axon用户可以在短短几分钟内运行完测试,并且完成真实流量场景的生成和建模,对应用和网络基础设施的性能进行基准测试和验证。例如,当我们推出VoIP、视频会议或电子邮件更新时,IT团队可以在部署之前对带宽瓶颈、不正确ACL(访问控制列表)配置或性能堵塞点加以处置,避免在推出后还要占用大量的时间去查找故障和解决问题。有了AXON,IT经理和网络工程师在一开始便可对其新服务平台充满信心。

Axon以多种独特的方式彻底改变了测试的面貌:

直观:Axon使测试觉得像使用mp3播放器一样容易。只需从内建的测试案例库中选择测试,建立一个待测试流量类型的“播放列表”,然后点击“播放”即可。几秒钟之后便可得到结果,而且这些结果会以简明易懂的报告方式呈现。

务实:凭借企业级的测试案例,例如端对端、站点对站点、企业和Web应用,以及服务质量(QoS)测试,Axon能够通过一个可安装在1U机架空间内的小巧且便携的设备提供必要的专业能力水平。用户还可通过iPad或其它平板电脑等可连接Web的设备对Axon实施控制。

前瞻:Axon可以很容易地将前瞻性测试融入任何领域。现在,企业可以更快地部署新的应用和服务,并且避免代价高昂的停机故障。

价格合理:Axon将高性能测试专业能力打包在一个价格合理的平台中,使IT专业人员能够在任何地点轻松获取并使用这些能力。

会上,思博伦通信副总裁NeilAnderson指出:“IT团队都知道自己需要将前瞻性的验证融入日常活动中,但精密复杂的专业测试平台通常并非人人能够用得起,只有的IT机构才有使用此类平台的财力。随着Axon的发布,IT专业人员和网络工程师获得了一种全新的解决方案,使他们能够在新的应用和服务部署之前便找出问题并解决问题,因此可以更快的实现新应用和服务的部署,并且对整个部署活动充满信心。在网络及应用的部署过程中,Axon为客户提供了更大的控制权,帮助他们将精力集中于那些真正能力实现商业价值的项目上。”

思博伦通信企业解决方案总经理BrianBueg指出:“IT网络和应用测试非常复杂,有时会令人望而生畏。而Axon打破了这些障碍,并使IT团队在任何地点都能获得强健的测试能力。利用广泛的惯例测试库,用户无需技术专业能力也可执行测试。Axon所提供的正是IT专业人员可以信赖的解决方案。”

思博伦通信大中华区总经理谭昊对Axon在中国的发展前景充满信心,他认为,“作为一款使用简单的企业网络性能测试平台,Axon通过仿真真实的应用和用户行为,让IT工程师能够对企业应用、网络设备和IT业务的性能进行验证和前瞻性分析,这将极大简化企业网络及应用的性能测试。”同时,谭昊还指出,思博伦通信正在积极地发展与寻求合作伙伴,建立渠道代理体系,与合作伙伴一起开拓新的企业网测试市场。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次