处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

0.9+ PFC和15%以下THD的7W LED灯方案

0.9+ PFC和15%以下THD的7W LED灯方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-25

【导读】NXP推出的一款紧凑型且具成本效益的GreenChip解决方案SSL3401,可兼容各种广泛的调光器和变压器,专用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。其效率高达78%,拥有5%以下的调光深度。

全世界具有节能意识的消费者和商业机构都希望用LED灯取代卤素灯,但若转向使用可调光MR16 LED,就不能总是像人们期待的那么顺畅了。

为了改良使用12V交流市电的MR16 LED灯具,NXP近发布了一款可调光单级控制器SSL3401,它可兼容广泛的调光器和变压器,可用于超过80%的常见组合,而且它采用了紧凑型外形尺寸,适合大多数常见MR16 GU5.3和AR111外壳和插口。SSL3401支持高达105ºC的环境温度,还提供温度回降保护。

SSL3401以恩智浦GreenChip技术为基础,生成稳定、精确的电流,同时在常见的实际操作中拥有光输出5%以下的调光能力。尽管灯功率取决于灯的热性能设计,使用SSL3401的典型7W MR16 LED灯仍可获得15%以下总谐波失真(THD)、0.9以上功率因素、高达78%的效率、以及低于±10%的LED纹波电流。

恩智浦半导体照明解决方案产品线总经理Ryan Zahn表示:“在SSL3401中,我们专门针对可调光MR16 LED灯设计了紧凑型单级控制器IC,并进行了大量测试,使之兼容各种广泛的调光器和变压器。通过帮助改良灯制造商以降低成本,我们还希望在更大范围内简化卤素灯到LED灯的转型,特别是在12V MR16灯成为商业和住宅照明普遍选择的情况下。”
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次