来源:21ic
时间:2013-06-21
21ic讯 东芝公司近宣布,它已发布支持低中速传输速率的光耦,主要应用于工厂自动化设备,像空调和智能电表等家用电器的隔离通信接口。
应用于工厂自动化设备(比如PLC和逆变器)、空调和智能电表等家用电器的隔离通信接口,根据信息量大小,通信速率通常为每秒几 kb至几十Mb。但是,市场上尚缺少可以支持以RS-232 通信为代表的9.6 kbps 或19.2 kbps低速通信,和以RS-232C通信为代表的 115.2kbps中速通信。直到现在,开发者不得不选择使用通用型晶体管耦合器或1Mbps级别的IC耦合器,前者有时无法提供足够的性能,而后者具有更好的性能但是价格较高。
东芝已开发出20kbps "TLP2301"和100kps "TLP2303",从而满足了上述市场需求,这两款产品实现了高电流传输比(IC/IF)和低输入电流开关。"TLP2303"实现了在1.6 mA输入电流时800% (小值) 的高电流传输比。
通过为我们的产品阵容增加高性价比的新产品,并填补当前产品的空白,东芝将不断地为降低各种光耦产品应用中的功耗和成本。
应用
工厂自动化(FA) 设备
家用电器(空调)
智能电表
用于测量或控制设备的高速数字接口
光伏发电系统
电源